R
26 Post in questa categoria di enciclopediaREACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Nel 2007 è stato introdotto il Regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACH, il cui obiettivo è la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione di tutte le sostanze chimiche.
Red Dot Design Award
Red Dot sta per qualità prestigiosa riconosciuta a livello globale
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Nelle cucine, nelle mense, nei ristoranti o persino negli ospedali e negli hotel c'è molto da fare tutti i giorni.
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
In un’officina si devono trasportare continuamente parti di utensili non maneggevoli e pesanti da un luogo all’altro. Un carrello per officina garantisce un'elevata efficienza e comfort.
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Nelle grandi cucine, in ristoranti, mense o in ospedali, i contenitori di raccolta dei rifiuti sono indispensabili.
Requisiti delle ruote per letti medicali
Nel settore medico due aspetti svolgono un ruolo particolarmente importante: sicurezza e igiene. La caduta di un paziente dal letto è un grande rischio che non può essere eliminato completamente.
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Quando si parla di resistenza delle ruote, viene effettuata una distinzione tra la resistenza al rotolamento e al pivottamento da un lato e la resistenza elettrica dall'altro.
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Idealmente, le ruote dovrebbero essere utilizzate in un ambiente secco dove sono raramente sottoposte a sostanze corrosive.
Resistenza chimica delle ruote
Se è possibile che le ruote vengano in contatto con sostanze aggressive, la loro resistenza chimica deve essere presa in considerazione in fase di selezione del giusto prodotto.
Rimorchio indipendente
Un rimorchio indipendente è un moderno sistema di trasporto utilizzato per la fornitura just-in-time alla linea di produzione.
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
La risonanza magnetica è un metodo di diagnostica per immagini utilizzato per la diagnosi medica. Genera forti campi magnetici e campi magnetici alternati.
Roll containers: Find suitable castors
Roll containers need castors that are easy to manoeuvre but are also stable when stationary.
Ruote
Le ruote sono disponibili in versioni diverse. La funzionalità e la qualità della ruota dipendono dal concetto generale e dai singoli dettagli.
Ruote
Praticamente quasi nessun'altra scoperta ha influenzato il mondo quanto quella delle ruote.
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
L'ergonomia in ufficio ha un ruolo sempre più importante nella società. Ciò riguarda anche le sedie per ufficio.
Ruote in plastica di TENTE
TENTE fornisce ruote in plastica di elevata qualità realizzate in poliammide o polipropilene, ad esempio.
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Le ruote utilizzate in determinate condizioni devono essere lavabili. Negli ospedali e nelle grandi cucine vigono, ad esempio, severe norme igieniche.
Ruote motrici TENTE
Le ruote motrici nelle apparecchiature di trasporto vengono utilizzate per spostare le apparecchiature in modo autonomo.
Ruote per carrelli elevatori
I carrelli elevatori trasportano carichi pesanti e in genere diverse volte al giorno.
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Nei capannoni di produzione, nei magazzini dei supermercati o al porto: i carrelli elevatori elettrici e i carrelli elevatori manuali vengono utilizzati in molte diverse aree.
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Linee precise e linguaggio di design discreto hanno consentito l'assegnazione dello Universal Design Award
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
Le ruote ospedaliere vengono utilizzate costantemente, devono essere manovrate avanti e indietro, talvolta in stretti corridoi e devono poter stazionare con sicurezza nella stanza del paziente.