词汇: 0-9
多环芳烃:PAH
多环芳烃(PAH)是一种由两个或多个芳环系统构成的有机化合物。一般认为,某些此类化合物具有致癌性。在弹性体、橡胶材料、塑料、清漆、油漆和其他涂料中可以发现PAH。这些材料常被用于制造脚轮、轮子、玩具、鞋、工具、自行车把手,以及其他许多日用品。为了减少癌症风险,德国联邦风险评估协会(BfR)和经验交流中心(ZEK)共同致力于限制这些材料的使用。
PAH浓度指导数值
BfR和ZEK在 REACH法规 下开发了一套针对消费品的限制建议。按照这些产品可能会接触皮肤或食品的程度,这些限制被分为了三类。腾德的 脚轮和轮子 属于第3类,涵盖预计皮肤接触时间最多30秒或无皮肤接触的材料。在这一类别中,每公斤材料中允许含有最高20毫克苯并芘以及总量200毫克的所有涉及的16种PAH。
PAH组中的16种“优先污染物”
下列烃类在BfR的限制建议涉及的PAH范围内:
+萘 (C10H8)
+苊烯(C12H8)
+苊 (C12H10)
+芴 (C13H10)
+菲 (C14H10)
+蒽(C14H10)
+荧蒽(C16H10)
+嵌二萘(C16H10)
+䓛(C18H12)
+苯并蒽[a](C18H12)
+苯并荧蒽[b] (C20H12)
+苯并荧蒽[k] (C20H12)
+苯并芘[k] (C20H12)
+茚并芘[1,2,3-cd](C23H13)
+二苯并蒽[ah] (C22H14)
+苯并芘[ghi] (C22H12)
这些物质最先被美国环保局(EPA)定义为所谓的优先污染物,因此,通常被称为“EPA-PAH”。
腾德的所有产品均符合 PAH 浓度指标。