Porque é que precisa de rodízios com função de segurança?
Os rodízios com função de segurança garantem que o rodízio é bloqueado automaticamente e só é capaz de se mover quando a alavanca correspondente é ativada manualmente. Desde que a alavanca é ativada, os rodízios podem ser movimentados.
Se a alavanca permanecer intocada, o rodízio é automaticamente bloqueado. Este sistema garante um suporte seguro e exclui assim o movimento involuntário. Em termos técnicos, isto também é referido como rodízios com um travão de homem morto.
Por esta razão, nós na TENTE desenvolvemos rodízios com função de segurança.
As nossas soluções para si
Os nossos rodízios com função de segurança podem ser utilizados numa vasta gama de indústrias. Onde quer que necessite de transportar pessoas ou carga, a segurança no trabalho deve ser a sua principal prioridade. Talvez trabalhe na indústria, no setor médico, ou é fabricante de produtos de mobilidade e precisa de rodízios com função de segurança?
Não há problema. Temos a solução de mobilidade certa, pois os nossos rodízios com função de segurança são ideais para todas as áreas de aplicação que requerem um risco reduzido de lesões. Estas incluem, entre outras, tecnologia médica, rodízios para mobiliário escolar ou de escritório com função de segurança, mobiliário em navios ou comboios, carrinhos de bagagem e carros de transporte com capacidade de carga média a pesada.
Os seus benefícios com os nossos rodízios com função de segurança
- Aumento da segurança durante o transporte de pessoas ou cargas pesadas.
- Aumento da saúde e segurança no trabalho.
- Aumento da eficiência, uma vez que os rodízios com função de segurança não têm de ser bloqueados com o pé.
- Satisfazer todos os seus requisitos diários de transporte nas suas instalações.
- Pode utilizar os nossos rodízios com função de segurança em todas as indústrias.
- O sistema é integrado no rodízio e assim protegido de influências ambientais tais como pó, água salpicada e sujidade.
Se quiser beneficiar destas vantagens com os nossos rodízios com função de segurança, pode contactar um dos nossos especialistas. Basta preencher o formulário de contacto abaixo em poucos passos e encontraremos uma solução conjunta e segura para si - juntamente com o nosso especialista.
Que áreas incorporam o sistema de travagem DMB?
Conhecemos este tipo de rodas com o sistema de travagem de DMB a partir de carrinhos de bagagem no aeroporto. Este rodízio com desenho de travão DMB só ativa o rodízio quando a alavanca prevista para o efeito é pressionada para baixo. Por outras palavras, o carrinho só se pode mover quando a alavanca é pressionada para baixo, porque esta acção liberta o travão. Os rodízios com travão DMB bloqueiam imediatamente quando são libertados e asseguram assim um bloqueio seguro das rodas e rodízios. Isto impede que os carros rolem devido a um momento de descuido.
Outros carrinhos com rodas com travões DMB funcionam da mesma maneira. Assim que o manípulo é pressionado para baixo, o travão é libertado automaticamente. Assim que a pega de empurrar é solta, o travão das rodas do rodízio fecha-se automaticamente e o carrinho pára imediatamente.
Ao utilizar uma roda com travão DMB, o utilizador está sempre a controlar a roda. Mesmo que o utilizador se esqueça de bloquear a roda, isto não conduzirá a um movimento perigoso da roda, uma vez que esta está bloqueada por defeito. Isto é particularmente importante para a segurança das pessoas. A roda com travão DMB conduz assim a um aumento do nível de segurança no trabalho para as pessoas e para o equipamento.