レキシコン: 0-9
多環式芳香族炭化水素(PAH)
多環式芳香族炭化水素(PAH)は、2つ以上の芳香族環系からなる有機化合物です。これらの化合物のいくつかは発癌性であると考えられています。PAHは、例えば、エラストマーおよびゴム材料、プラスチック、ワニス、塗料および他のコーティングに見出されます。これらの材料は、キャスターやホイール、おもちゃ、靴、工具や自転車のハンドル、その他多くの日常的な物に使用されています。 がんのリスクを軽減するために、ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)と中央エクスチェンジエクスペリエンスグループ(ZEK)は、これらの物質の使用を制限するために協力しています。
PAH濃度のガイドライBfRとZEKは、消費者製品の制限提案を、 REACH規制<3398/>を元にしています。値
BfR and ZEK have developed under the REACH Regulation a restriction proposal for consumer products. この制限は、製品が皮膚や食べ物にどのくらい接触する可能性があるかに基づいて3つのカテゴリに分類されます。 TENTE’s castors and wheels テンテキャスターの キャスターと車輪はカテゴリー3に属し、30秒までの予測皮膚接触時間または皮膚接触なしの材料をカバーします。 このカテゴリーでは、kg当たり20mgまでのベンゾ[a]ピレンと、全16の影響を受けたPAHの合計200mg / kgが認められています。
PAHのグループにおける16の "優先汚染物質
BfRの規制案の影響を受けるPAHの中には、以下の炭化水素があります。:
+ Naphthalene (C10H8)
+ Acenaphthylene (C12H8)
+ Acenaphthene (C12H10)
+ Fluorene (C13H10)
+ Phenanthrene (C14H10)
+ Anthracene (C14H10)
+ Fluoranthene (C16H10)
+ Pyrene (C16H10)
+ Chrysene (C18H12)
+ Benzo[a]anthracene (C18H12)
+ Benzo[b]fluoranthene (C20H12)
+ Benzo[k]fluoranthene (C20H12)
+ Benzo[a]pyrene (C20H12)
+ Indeno[1,2,3-cd]pyrene (C23H13)
+ Dibenzo[ah]anthracene (C22H14)
+ Benzo[ghi]perylene (C22H12)
この物質は、米国環境保護庁(EPA)によって、いわゆる「EPA-PAH」と呼ばれることが多い、いわゆる優先汚染物質として最初に定義されたものです。
TENTEの製品はすべてPAH濃度ガイドラインに準じています。