iF - プロダクトデザイン賞は明確な基準に従って授与されます
テンテキャスターのキャスターには優れた利点があります
国際的な専門家が3日間審査し、iF - 製品デザイン賞の受賞者を17のカテゴリーで選びます。 審査員は、明確な基準に従い、iF-Product Design Awardを観察し、触発し、分析し、議論し、授与します。: 環境の適合性、機能性、人間工学だけでなく、デザインの品質、技量、材料の選択、革新の程度も詳しく調べられています。その他の要素には、製品の使用方法の視覚化、安全性、ブランド価値、ブランディング、製品のユニバーサルデザインが含まれます。
テンテキャスターの Lineaシリーズ、Integralシリーズ、5320シリーズ - 私たちのキャスターはインスピレーションを与えています
3つのテンテキャスターの製品は、すでに権威ある賞を受賞しています。: Linea双輪キャスターシリーズ、5320シリーズデザインキャスター、インテグラル病院用ベッドキャスター。 The TENTE Linea castors made of高品質のプラスチックは、非常に高い耐荷重能力と優れたランニングとモダンなデザインを組み合わせて、陪審員に感銘を与えました。Lineaシリーズのキャスターの様々なバージョンは様々な用途に使用できます。特別なタイプの使用の場合は、ホイールの直径より数ミリメートルだけ大きい、特に全体の高さが低い特別なタイプもあります。
5320キャスターシリーズは機能的でシンプルなデザインのおかげで際立っています。 高品質のベアリングはスムーズに走行します。様々なフィッティングオプションが安全な基盤を保証します。5320シリーズのキャスターは、デザイナーの家具、トロリー、医療機器に最適です。
Integralシリーズの病院用ベッドキャスターは、私たちの古典の一つです: このキャスターは1950年以来存在し続けて以来、継続的に開発されてきました。According to the jury, the new Integral smart has a discreet design language and a simple, elegant exterior and thus enhances the appearance of different hospital beds – that’s why the castor was awarded the iF product design award.