レキシコン: 0-9
テンテキャスターのホイールとキャスターに関する関連DIN規格
テンテキャスターのキャスターとホイールは、常に欧州標準化委員会(CEN)によって作成された最新のDIN規格に準拠して開発され、テストされています。以下では、関連する規格の内容について簡単に説明しました。
DIN EN 12526
この規格は、ホイールとキャスターに使用される語彙と記号を指定します。 この規格は、ホイールの構成要素とその構成要素を定義し、ホイールの車軸と取り付けオプションについても説明します。DIN EN 12526には、キャスターとそのハウジングの説明も含まれています。
DIN EN 12527
DIN EN 12527は、ホイールとキャスターをどのようにテストする必要があるかを記述した規格です。テスト装置とテスト方法の両方を指定します。この規格では、電気抵抗やホイールの制動やロックのテスト方法、動的テストや静的テストの実行方法などを定義しています。 以下の基準は、ホイールとキャスターの異なるグループについて、これらの要件を規定しています。/p>
DIN EN 12528
DIN EN 12528規格は、家具用キャスターが遵守しなければならない技術要件、寸法および試験要件を規定しています。Castors for swivel chairs and other special applications are not included.
DIN EN 12529
In accordance with the previous standard, DIN EN 12529 specifies the technical and testing requirements as well as dimensions for castors that are usually used on swivel chairs. Includes both braked and non-braked castors.
DIN EN 12530
レストラン、学校、病院などの公共施設で使用される手動操作の車輪およびキャスター。.
DIN EN 12531
病院ベッドキャスターの要件と寸法については、DIN EN 12531規格が適用されます。 Specifically, this standard refers to swivel castors for hospital beds 車輪の直径が100mm以上であり、中央のロック装置。同様の寸法の他のスイベルキャスターも、この規格に従って使用することができます。
DIN EN 12532
1.1m / sまたは4km / hの速度までの輸送キャスターは、DIN EN 12532規格の対象となります。装置、病院のベッドおよび動力適用のための。
DIN EN 12533
DIN EN 12533 regulates heavy-duty wheels and castors - including accessories - for mechanical or power-driven applications with speeds between 1.1 or 4.4 m/s and 4 or 16 km/h. Drive wheels and pneumatic-tyred wheels are not included.
We will be pleased to answer any questions you may have about the individual DIN standards in detail. Please contact our service team.