WeAssistとは™?
WeAssistは、看護師が2人目の助けを借りずに病院のベッドをAからBに移動できる革新的なモビリティソリューションです。インテリジェントソフトウェアとTENTE Integral Assistキャスターにより、システムはユーザーがベッド上で与えるインパルスを登録し、ほぼすべての運転操作に必要なサポートを提します。基本的に、e-バイクに似ています。
看護師が移動を開始し、WeAssistが適切なサポートを提供します。モビリティソリューションにより、運転の停止と減速が容易になります。直線を走行し、コーナーの操作を容易にします。看護師が勾配に対処したい場合にも、これは追加効果があります。グラジエントでは、速度を引き出し、ベッドの重量を吸収します。言い換えれば、助けが必要な場合にはいつでも、2人目の人がベッドや患者の搬送で提供するサポートを提供します。
その他の決定的なプラス:看護師はベッドのそばに立って、始める。事前の知識または入門トレーニング 必要なし!操作は完全に直感的です。モットーに忠実:簡単に行く。
WeAssistはどのようなメリットを提供します™か?
人間工学の向上
WeAssistは看護師の負担を軽減し、間違った姿勢を避けるのに役立ちます。ユーザーは電力を節約し、背中と接合部を保護します。このようにして、WeAssistは労働条件の改善、従業員の満足度の向上、病気休暇の削減に役立ちます。
効率性の向上
WeAssistを使用すると、病院のベッドは1人で簡単に移動できます。これにより、システムはワークフローを高速化し、生産性を高め、人的資源をより柔軟に利用できるようになります。その結果、効率が明らかに向上する。
コスト削減
WeAssist は時間とお金を節約します。これは、システムを簡単かつコスト効率良く統合できるためです。多くの既存のベッド システムの設置は、プラグ アンド プレイでも行われます。後で使用することで、病院の運営におけるさまざまな効率の向上が可能になり、測定可能なコスト削減が保証されます。
                                                                        
                                                                        WeAssist™を色彩豊かでライブで体験しましょう!
医療従事者の労働条件を改善する準備はできていますか? 直接サイトにお越しいただけますか? 問題なし:お客様の生産施設、病院、看護施設のいずれにおいても、当社の専門家がお客様を訪問し、当社のモビリティソリューションをお客様にお届けいたします。これにより、通常の職場環境でWeAssistをライブで体験する機会が得られます。
あるいは、ドイツのウェルメルスキルシェンにあるTENTEキャンパスでWeAssistを詳しくご覧いただきたいと思います。ここでは、屈曲での操縦から上り坂や下り坂の勾配のマスターまで、当社の画期的なモビリティソリューションで、さまざまな運転状況でプレイできる挑戦的なコースがあります。
おもしろい? 次に、このページの“Get in touch”ボタンをクリックしてください。その後、お問い合わせフォームにご記入いただくだけで、共同予約を手配するためにすぐにご連絡いたします。では、それはいつあなたに合っているのでしょうか。
厳格な衛生基準のために作成
衛生は、病院のキャスターで決定的な役割を果たします。したがって、当社のキャスターとホイールは妥協することなく、最も厳しい衛生基準を満たしています。WeAssistシステムは、洗車時の頻繁な清掃のために特別に開発されました。もちろん、当社は、長期的な洗浄性、極めて高い耐久性、および追跡不能な動きを提供する、幅広い他のモビリティソリューションでヘルスケアの顧客をサポートしています。
錆や腐食を効果的に防ぐために、当社の永久ワッシャブルキャスターと車輪のすべての金属部品はステンレススチールで作られています。さらに、当社の開発の多くは、水に長時間さらされた後でもその特性と機能を維持する耐加水分解性材料に依存しており、その優れた特性のおかげで、潜在的に有害な細菌、ウイルス、真菌、およびその他の病的細菌の形成を減らすのに役立ちます。
衛生基準の維持に役立つ当社のポートフォリオのもう1つのソリューション:摩耗を低減したノンマーキングホイール。床に残っている残留物が少なく、異なるエリア間の交差汚染を避けるための重要なビルディングブロックです。
                                                                        
                                                                        勝者は:お手伝いします!
私たちの先駆的な精神と変化への勇気が報われました。WeAssist により、ベッドと患者の搬送における新しい基準を設定する革新的なキャスター システムを開発しました。
Red Dotデザイン賞は、世界で最も重要なデザインコンテストの1つです。製品デザインカテゴリでは、最高の工業生産製品が毎年選ばれています。
2025年、WeAssistがクラブに加わりました!2024年末にデュッセルドルフのMEDICAで初めて幅広い視聴者に紹介された当社のモビリティソリューションは、すでに大きな成功に向かっています。