ESDとは何か
ESDとは静電気放電(Electro-Static Discharge)の略で、帯電の異なる2つの物体が接触したときに発生する放電を指します。この放電は、物質の摩擦や分離によって引き起こされます。ドアノブに触れたときの感電など、誰もが経験したことがある現象です。人間が静電気放電を感電という形で知覚できるのは約3,500ボルトと言われていますが、半導体部品へのダメージはすでにこれよりはるかに低い電圧で発生しており、約35ボルトの電圧で発生すると言われています。静電気放電の約90%は3,500ボルトよりはるかに低いため、人間には検知できません。しかし、半導体部品や電子部品に損傷を与えます。
このため、静電気に対する適切な保護が重要な予防策となるのです。
ESD保護 主な2つの機能
- 敏感な部品への無制御な電荷放電の防止。
- 半導体部品が気づかないうちに損傷し、動作中に予期せぬ故障が発生し、安全上のリスクにつながる可能性(自動車のABS制御ユニットなど)を予防。


ESD保護が必要な理由
ESD ホイールやキャスターによるESD保護は、繊細な半導体技術が設置されたり運搬されたりする分野で、ますます重要な役割を果たしています。このような分野の重要な例として、自動車製造が挙げられます。特に、非常に複雑な技術に繊細な電子機器や半導体部品が組み合わされた電気自動車を製造する場合、ESD ホイールやキャスターによる ESD 保護が不十分だと、製造工程や輸送品に致命的な影響を及ぼす可能性があります。ESD保護が不適切な場合、生産工程全体に多大なコストがかかる可能性があります。最悪の場合、制御ユニットなどの電子部品の大規模な故障につながり、リコールにつながることもあるのです。
制御されていない静電気放電は、電子部品(半導体)に全面的な損傷を与えるだけでなく、隠れた欠陥を引き起こし、高コストを生む可能性があります。このようなコストは、故障の遅れ、苦情、修理費用、そして何よりも、貴社の良い評判と顧客の損失につながる可能性があります。
ESDホイールとキャスターによるESD保護
当社のESDホイールとキャスターは、これらの不要なコストを排除するのに役立ちます。結局のところ、キャスターやホイールも静電エネルギーを蓄積する可能性があります。電荷が放出されない場合、電圧はキャスター内に残り、接地時にのみ放電されます。
ESDホイールとキャスターに関する詳しい情報については、当社の専門家にお任せください。下記のお問い合わせフォームにご記入の上、ご連絡ください。
お客様のためのソリューション
TENTEはESD保護の重要性を理解しており、生産現場の貴重な機器を保護することで、静電気被害によるコストを回避できるよう、さまざまなESDホイールとキャスターを開発しました。当社のESDホイールとキャスターは、静電気の発生を未然に防ぎ、避けられない電荷を安全に放電するように設計されています。電圧ピークは制御された方法で放電され、突然放電することはありません。
TENTE ESDホイールとキャスターの利点
- ESDホイールとキャスターの分野における特別な課題に関する当社のノウハウ。
- ESD保護により、繊細な輸送貨物の確実な安全性を確保。
- 認定されたESDホイールとキャスター。
ESD-AKADEMIE(ESDアカデミー)は、ドイツ有数のESDスペシャリストであり、ESD規格に準拠した当社のモビリティソリューションを認証しています。同社は、ESD保護区域(EPA)での当社製品の適合性を検証しています。
ESD対応ホイールとキャスターの放電能力不足による回避可能なコストの増加を防ぐため、今すぐ当社にご連絡ください。お問い合わせフォームに必要事項をご記入の上、送信してください。


導電性部品とESDホイール・キャスターによるESD保護
多くの産業では、導電性を必要とする繊細な技術を扱っています。自動車産業と電気産業は、ESDホイールとキャスターの恩恵を受ける2つの分野です。しかし、爆発の危険性があるビジネスにおいても、ESDホイールとキャスターは不可欠です。例えば、塗装工場、火工品工場、鉱物油工場、化学工場などです。静電気は機器に深刻な影響を及ぼすだけでなく、人間にとっても危険です。
敏感な電子機器の保護
敏感な電子機器を静電気放電から保護するには、放電を防止し制御する必要があります。輸送用キャスターがプラスチックなどの素材でできている場合、非常に短時間で静電気を蓄積する可能性があります。私たちは皆、小さな電気ショックを感じるとき、この効果を知っています。この効果は、私たちにとっては単に迷惑なものであることが多いのですが、場合によっては高いリスクを伴うこともあります。特に繊細な電子機器にとっては、制御不能な放電が機器に影響を及ぼす可能性があるため、深刻な結果を招くことがあります。従って、ESDホイールとキャスターによる繊細な電子機器の保護は、非常に重要です。このような理由から、ESDホイールとキャスターはあらゆる産業にとって重要です。TENTEでは、パレット台車用のESD車輪とキャスター、椅子用のESD車輪とキャスターを提供しております。もう少し特別なものをお望みであれば、お客様のご希望に応じて、オフィスチェア用の個別のESD車輪とキャスターを提供しています。
保護が必要な作業エリアとは?
ESD保護は、ほとんどすべての作業現場で必要とされます。自動車産業、電気産業、倉庫、生産現場、医療、製薬産業、研究所などです。ここでは、人と設備が影響を受けます。したがって、ESDに重要な部品やコンポーネントの放電をさまざまな保護手段で大地に放電させることが重要です。こうすることで、静電気の帯電を防ぐことができます。
導電性のガイドライン
当社は、ESDホイールとキャスターの認証を確認するDIN EN 61340規格を遵守しています。輸送機器では、1ギガオーム(1x109Ω)の最大許容総放電抵抗が許容されます。理想的には、放電抵抗は10キロオーム以上です。これは、放電が地面に流れる際に電気抵抗に直面することを保証するためです。また、電荷が突然、無制御な方法で放電されないようにする必要があります。ESD対応ホイールとキャスターについて、さらにご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。