Che cosa significa ESD?
ESD è l'acronimo inglese di electrostatic discharge e descrive la scarica elettrostatica che si verifica quando due oggetti con carica diversa vengono a contatto. Questa scarica è causata dall'attrito o dalla separazione dei materiali. Ognuno di noi ha sperimentato questo fenomeno, ad esempio la scossa elettrica avvertita quando si tocca la maniglia di una porta. Sebbene l'uomo possa percepire una scarica elettrostatica sotto forma di scossa elettrica solo a partire da circa 3.500 volt, i danni ai componenti quali i semiconduttori si verificano già molto al di sotto di questa soglia e possono avvenire già a circa 35 volt. Circa il 90% delle scariche elettrostatiche sono di gran lunga inferiori a 3.500 volt e quindi non vengono percepite dall'uomo, ma causano danni ai semiconduttori e ai componenti elettronici.
Per questo motivo, un'adeguata protezione contro le scariche elettrostatiche è un'importante misura preventiva.
La protezione ESD ha due funzioni principali:
- Prevenzione della scarica elettrostatica incontrollata sui componenti sensibili.
- Evitare un pre-danneggiamento non rilevabile dei componenti a semiconduttore, che possono in seguito guastarsi inaspettatamente durante il funzionamento e quindi comportare un potenziale rischio per la sicurezza! (ad esempio, pensiamo alle centraline di controllo ABS negli autoveicoli).


Perché avete bisogno della protezione ESD nella vostra produzione?
La protezione ESD con ruote e supporti ESD sta assumendo un ruolo sempre più importante nelle aree in cui viene installata o trasportata tecnologia a semiconduttori sensibili. Un esempio importante di una di queste aree è la produzione automobilistica. Soprattutto nella produzione di veicoli elettrici con tecnologie altamente complesse, abbinate a componenti elettronici e semiconduttori sensibili, la mancanza di protezione ESD mediante ruote e supporti ESD può avere conseguenze fatali per i processi produttivi e le merci trasportate. Una protezione ESD inadeguata può comportare elevati costi conseguenti e, nel peggiore dei casi, portare a guasti di massa di componenti elettronici come i chip che compongono le centraline, con conseguenti richiami per difettosità!
Le scariche elettrostatiche incontrollate possono causare danni totali ai componenti elettronici (semiconduttori), nonché difetti nascosti che possono generare costi elevati. Questi costi aggiuntivi sono correlati a guasti potenziali, reclami, costi di riparazione e, soprattutto, a danni di immagine vostra e dei vostri clienti.
Protezione ESD con ruote e supporti ESD
Le nostre ruote ESD possono aiutarvi a eliminare questi costi aggiuntivi. Dopo tutto, anche le ruote possono accumulare energia elettrostatica. Se la carica non può essere rilasciata, la tensione rimane all'interno della ruota e può essere scaricata solo al contatto con la terra. I nostri esperti ESD saranno lieti di fornirvi la loro consulenza su questo argomento.
Siete invitati a contattare uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni e consigli su ruote e supporti ESD. Potete contattarci compilando il modulo di contatto qui sotto.
Le nostre soluzioni per voi
Comprendiamo l'importanza della protezione ESD e abbiamo sviluppato una gamma di ruote ESD per aiutarvi ad evitare i costi extra derivanti da eventuali danni casusati da scariche elettrostatiche, proteggendo le vostre preziose attrezzature nella vostra produzione. Le nostre ruote ESD sono progettate per prevenire l’accumulo di cariche elettrostatiche e per scaricare in modo sicuro quelle inevitabili. I picchi di tensione vengono scaricati in modo controllato e non possono farlo bruscamente.
La nostra esperienza vi offre i seguenti vantaggi:
- Il nostro know-how nel campo delle ruote ESD.
- Protezione ESD per garantire la sicurezza delle vostre merci sensibili.
- Ruote e supporti certificati ESD.
L'ESD-AKADEMIE (accademia ESD) è il principale specialista ESD tedesco con sede a Großmaischeid e ha certificato le nostre soluzioni di mobilità secondo lo standard ESD. L'ente ha confermato l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso in aree protette ESD (EPA).
Contattateci oggi stesso per evitare ulteriori costi, dovuti alla mancata prevenzione delle cariche elettrostatiche, evitabili con utilizzo di ruote e supporti ESD. Per farlo, compilate il modulo di contatto in pochi passi e uno dei nostri esperti ESD sarà lieto di mettersi in contatto con voi.


Protezione ESD con componenti conduttivi e ruote e supporti ESD
Molte industrie lavorano con tecnologie sensibili per le quali la conduttività elettrica svolge un ruolo importante. L'industria automobilistica e l'industria elettrica sono due settori che beneficiano dall’utilizzo di ruote ESD. Tuttavia, le ruote e supporti ESD sono anche essenziali nelle aziende dove è presente rischio di esplosione. Queste includono fabbriche pirotecniche, fabbriche di oli minerali e impianti chimici. Qui, le scariche elettrostatiche non solo possono avere gravi conseguenze per le attrezzature, ma possono anche essere pericolose per le persone.
Protezione per l'elettronica sensibile
La protezione dalle scariche elettrostatiche dei dispositivi elettronici sensibili consiste nella prevenzione e nella gestione controllata delle scariche stesse. Se le ruote dei dispositivi di trasporto sono realizzate in materiali come la plastica, possono caricarsi elettrostaticamente in breve tempo. Tutti conosciamo questo effetto quando sentiamo piccole scosse elettriche. Questo effetto è spesso semplicemente fastidioso per noi, ma in alcuni casi può comportare un rischio elevato. Questo può avere gravi conseguenze, soprattutto per l'elettronica sensibile, perché le scariche incontrollate possono influenzare le apparecchiature. Pertanto, la protezione dell'elettronica sensibile attraverso ruote ESD è incredibilmente importante. Per questo motivo, ruote e supporti ESD sono importanti per qualsiasi industria. In TENTE offriamo ruote ESD per carrelli, per sedie e se volete qualcosa di più speciale, offriamo ruote ESD anche per sedie da ufficio secondo i vostri bisogni.
Quali aree di lavoro devono essere protette?
L’esigenza di protezione ESD può presentarsi in quasi tutte le aree di lavoro. La si trova nell'industria automobilistica, nell'industria elettrica, nei magazzini, nelle aree di produzione, in medicina, nell'industria farmaceutica e nei laboratori. Poiché in queste aree sono coinvolte persone e apparecchiature, è importante lo scarico a terra mediante varie misure di protezione, in modo da prevenire le cariche elettrostatiche.
Linee guida per la conducibilità elettrica
Aderiamo allo standard DIN EN 61340, che conferma la certificazione di ruote e supporti ESD. Per le apparecchiature di trasporto, è consentita una resistenza di dispersione totale massima consentita di un giga ohm (1x109 Ω). Idealmente, la resistenza di dispersione non è inferiore a 10 kilo ohm, in modo che la scarica elettrica incontri una resistenza verso terra e la carica non venga dispersa in modo brusco e incontrollato, poiché ciò potrebbe danneggiare gravemente i componenti sensibili. Se avete altre domande su ruote ESD, non esitate a contattarci.