La nostra soluzione di mobilità per te
Immagina come i tuoi dipendenti trascorrono l'intera giornata lavorativa spingendo attrezzature pesanti e utilizzare altrettanta forza per rallentare il carrello. Questo potrebbe andare bene per brevi periodi, ma a lungo andare questo può portare a gravi malattie muscolari e articolari. In effetti, la malattia più comune che insorge è il disturbo muscoloscheletrico. Questo può comportare sempre più assenze per malattia dal lavoro e quindi costi significativi per il personale, i processi produttivi e la vostra azienda. Come si possono prevenire queste carenze senza rinunciare alla sicurezza sul lavoro, la produttività e la flessibilità?


Migliore sicurezza
La richiesta di ruote motorizzate è in crescita poiché non solo accelerano i processi, ma migliorano anche l'ergonomia per i dipendenti. Oggi, molte aziende utilizzano ruote motorizzate per migliorare i prodotti fabbricati e ottimizzare ulteriormente i propri processi produttivi.
In TENTE affrontiamo da molti anni il problema della mancanza di ergonomia nella logistica. Ecco perché abbiamo sviluppato la ruota motorizzata premium E-Drive ultimate, che è la versione di alto livello del nostro noto sistema E-Drive. Questo miglioramento consente di rendere i processi lavorativi ripetuti il più ergonomici possibile e di aumentare la produttività grazie a migliori prestazioni di guida.
Migliore produttività
La nostra ruota motorizzata E-Drive ultimate presenta tre nuovi aggiornamenti che garantiscono una maneggevolezza fluida. In primo luogo, E-Drive ultimate è dotato di una funzione di rallentamento rapido che consente una riduzione della velocità intuitiva e sicura da parte dell'operatore. In secondo luogo, E-Drive ultimate garantisce la massima potenza del motore indipendentemente dalla velocità grazie al suo motore brushless con coppia costante. Un ulteriore aggiornamento è il controllore logico programmabile. Questa funzione consente adattamenti specifici dell'applicazione e consente di controllare il dispositivo con flessibilità costante.
I tuoi vantaggi aggiuntivi con il nuovo E-Drive ultimate includono:
- Funzionamento ergonomico e quindi meno assenze per malattia.
- Aumento della produttività grazie al movimento senza sforzo di carichi pesanti.
- Utilizzo flessibile anche con i sistemi di trasporto esistenti.
- Regolabile in base alle tue esigenze con il suo motore di sollevamento in quanto il dispositivo può essere acceso e spento secondo necessità.
- Maggiore rapidità nei flussi di lavoro, poiché E-Drive ultimate funge da forza trainante.
- Assemblaggio rapido. L'unità motrice, il set di maniglie, l'unità di controllo e la batteria sono inclusi nel pacchetto E-Drive ultimate.


Quali sono i tre principali vantaggi della nostra ruota motorizzata E-Drive ultimate?
Aumento della produttività
La nostra ruota con motore E-Drive ultimate aiuta a migliorare l'efficienza delle vostre operazioni. Questo a sua volta può portare a risparmi sui costi. E-Drive ultimate è incredibilmente facile da usare e può aiutare a trasportare carichi molto pesanti senza sforzo.
Flessibilità di utilizzo
La ruota motorizzata E-Drive ultimate è dotata di un meccanismo di sollevamento e può quindi essere facilmente sollevata per fornire una totale flessibilità in tutte le direzioni. Ogni volta che deve essere utilizzata, la ruota motorizzata si abbassa ed è pronta per un nuovo utilizzo. Un altro vantaggio per te: E-Drive ultimate non deve essere montato su apparecchiature appositamente realizzate, ma può essere facilmente integrato ai tuoi sistemi di trasporto esistenti. Ciò significa che tutte le vostre applicazioni possono essere motorizzate. In questo modo, puoi mantenere i tuoi già collaudati sistemi di trasporto e allo stesso tempo aumentare la tua produttività.
Ergonomia migliorata
Soprattutto nella logistica, i disturbi scheletrici e muscolari sono molto comuni. Questi possono non solo influire sulla salute dei dipendenti, ma anche portare a costi elevati a lungo termine a causa dei tempi di assenza per malattia. La nostra ruotamotorizzata E-Drive ultimate può aiutare i produttori a ridurre al minimo le assenze per infortunio nella propria logistica.