Ruote ad altezza ridotta per completare il vostro design
Una possibile soluzione a questo problema è l'utilizzo di ruote robuste e di altezza ridotta. A differenza delle ruote tradizionali, spesso grandi e ingombranti, queste ruote possono essere posizionate in modo discreto sotto il mobile del negozio. In questo modo, l'aspetto del mobile non ne risente e mantiene la sua estetica. Queste ruote sono la scelta ideale soprattutto per i mobili da negozio moderni, spesso caratterizzati da un design minimalista. L'unico difetto è che queste ruote solitamente non hanno una capacità di carico elevata, ed è qui che entra in gioco TENTE.


La nostra soluzione per voi: Linea load
La nostra ruota Linea load presenta il vantaggio unico di un diametro ridotto abbinato a un'elevata capacità di carico. Con un diametro delle ruote di soli 50 mm, questa ruota può trasportare un carico fino a 100 kg, il che la rende un prodotto particolarmente efficiente e versatile. Il diametro ridotto delle ruote consente di avere più spazio per mostrare ed esporre il prodotto esposto.
Inoltre, Linea load può essere integrata perfettamente nei mobili per esporre perfettamente i prodotti di vendita. La rotella è disponibile in vari colori per completare il design del mobile. Se avete bisogno di un colore speciale, non esitate a contattare i nostri esperti. Creeremo il colore personalizzato perfetto per voi.
Inoltre, Linea load offre una manovrabilità ottimale in posizione sbloccata. In altre parole, può essere spostata facilmente e in modo flessibile per cambiare la posizione dei mobili del negozio e dei prodotti di vendita in modo rapido e semplice. Una volta bloccata, la leva del freno fornisce un contatto continuo con il terreno per garantire che la ruota non si sposti di un millimetro dalla sua posizione. Questo rende la ruota TENTE un prodotto affidabile e stabile che fornisce una base sicura e stabile.
I vantaggi di Linea load
- Capacità di carico di 100 kg nella versione gemellata con un'altezza complessiva ridotta per mostrare ed esporre il prodotto esposto
- Perfetta manovrabilità grazie ai cuscinetti a sfera di precisione
- Sistema di bloccaggio solido per garantire che tutto rimanga saldamente al suo posto
- Vari colori per adattarsi perfettamente al vostro design
Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete domande, non esitate a contattarci. Siamo sempre pronti ad aiutarvi e consigliarvi. Se avete bisogno di una consulenza personale o state cercando una soluzione personalizzata per le vostre esigenze specifiche, non esitate a contattarci. Abbiamo un team di esperti che sarà lieto di aiutarvi a trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze. Per mettervi in contatto, compilate il modulo di contatto qui sotto e vi risponderemo al più presto. Saremo lieti di ascoltarvi e di assistervi!


Perché le ruote con altezza complessiva ridotta hanno una portata inferiore?
Le ruote con un'altezza complessiva ridotta hanno una portata inferiore rispetto a quelle con un'altezza complessiva superiore, a causa della loro struttura. Questo perché le ruote di altezza ridotta hanno anche un diametro inferiore. Un diametro inferiore si traduce in una minore area di contatto tra la ruota e il pavimento, con conseguente maggiore impatto sul pavimento e sulla ruota. Ciò può comportare una riduzione della capacità di carico.
Quali sono i fattori da considerare nella scelta delle ruote?
La scelta della ruota giusta dipende da diversi fattori, come il tipo di applicazione, il carico da spostare e il tipo di pavimento su cui la ruota verrà utilizzata. I fattori importanti da considerare nella scelta della ruota giusta sono la capacità di carico, il diametro, le condizioni del pavimento, il tipo di applicazione, l'ambiente e il fissaggio. Se non siete sicuri di quale sia il tipo o il modello di ruota migliore, consultate un esperto che vi aiuterà a scegliere la ruota giusta.
In che modo le ruote per mobili da negozio possono influenzare i movimenti dei clienti e l'esperienza di acquisto?
Le ruote per mobili da negozio possono svolgere un ruolo importante nel plasmare l'esperienza di acquisto nei negozi al dettaglio. Le ruote giuste possono garantire maggiore flessibilità, risparmio di spazio e facilità di movimento.