I
15 Post in questa categoria di enciclopediaI vantaggi di un battistrada in gomma
Il materiale del battistrada influisce profondamente sulla qualità di una ruota.
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono composti organici costituiti da due o più sistemi dell'anello aromatico. Alcuni di questi composti sono considerati cancerogeni.
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Le ruote TENTE presentano vantaggi eccezionali
Il battistrada delle ruote
Una ruota è costituita da tre parti: il cuscinetto con il materiale dell'asse, il centro della ruota e il battistrada. Quest'ultimo è la parte della ruota che entra a diretto contatto con il pavimento.
Il centro della ruota
Dopo il cuscinetto della ruota con il materiale dell'asse e il battistrada, il centro della ruota è il terzo componente. I differenti modelli sono diversi in termini di materiale e tipo di profilo.
Il cuscinetto orientabile della ruota
La manovrabilità e la flessibilità sono due dei più importanti vantaggi nell'uso pratico di qualsiasi ruota.
Il materiale della ruota determina le proprietà
La scelta del materiale della ruota dipende dalle esigenze che devono essere soddisfatte. Sostanzialmente nessun materiale è in grado di soddisfare tutte le esigenze allo stesso modo.
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il poliuretano (PUR) è ampiamente utilizzato come materiale del battistrada per le ruote. Il PUR ha proprietà elastiche ed è anche molto robusto.
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
Per assicurarsi di poter facilmente trovare le ruote giuste per la vostra applicazione, abbiamo sviluppato un sistema di numerazione degli ordini strutturato in modo chiaro per i vostri prodotti.
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
Se il carrello della spesa si inceppa o si blocca quando siete al supermercato, il livello di stress cresce rapidamente.
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Per gli artigiani, sia professionisti che amatoriali, i carrelli portautensili sono ideali per trasportare grandi quantità di utensili da un posto all’altro in tutta facilità.
Indicazione della durezza del battistrada
La durezza del battistrada gioca un ruolo importante nella selezione delle ruote per le apparecchiature di trasporto.
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
La protezione del personale gioca un ruolo importante nelle applicazioni delle ruote mobili. Se il piede dovesse accidentalmente andare sotto le ruote, possono verificarsi lesioni serie.
Installing castors: Advice from the experts
When installing castors, it is important to ensure that the contact surface of the castor is in direct contact with the respective equipment. This is the only way to achieve maximum load capacity.
interzum award
In occasione della maggiore esposizione internazionale vengono conferiti premi per la qualità superiore del prodotto.