C
11 Post in questa categoria di enciclopediaCAD: Computer Aided Design
L'acronimo CAD sta per Computer Aided Design. Si crea la grafica dei prodotti utilizzando un programma informatico ed è possibile realizzare disegni bidimensionali e tridimensionali.
Calcolo della capacità di carico dinamica
La capacità di carico dinamica gioca un ruolo importante per le apparecchiature di trasporto.
Calcolo delle capacità delle ruote
In fase di acquisto delle ruote occorre prendere in considerazione la capacità di carico richiesta. Questa rappresenta il carico ammesso che le ruote possono sopportare.
Capacità di carico delle ruote
I carichi che possono essere sopportati dalle macchine o dalle apparecchiature di trasporto dipendono, tra le altre cose, dalla capacità di carico delle ruote.
Capacità di carico statica delle ruote TENTE
La capacità di carico statica si manifesta quando un'apparecchiatura di trasporto non si muove o si muove poco. Rappresenta il carico che le ruote possono sopportare in caso di distribuzione uniforme del carico.
Castor and wheel requirements in intralogistics
The demands placed on castors and wheels in intralogistics are very high. The internal transport of goods needs to be safe, economical and efficient.
Castor housing
A castor basically consists of three important components: the wheel, the fitting and the castor housing. But what is the difference?
Conduttività elettrica secondo la DIN EN 12527-12533
Se le ruote sono realizzate con materiali non conduttivi come ad esempio la plastica, si verifica un effetto noto: l'attrito determina la carica elettrica della ruota e la carica non può essere dispersa.
Cuscinetto a sfere conico: smontabile e regolabile
I cuscinetti a sfere appartengono al gruppo dei cuscinetti a rulli, in cui le sfere vengono utilizzate come elementi di rotolamento tra un anello interno e uno esterno.
Cuscinetto a sfere di precisione
Affinché tutto si svolga come previsto, ogni ruota necessita del giusto cuscinetto. Il cuscinetto è uno dei fattori che determinano le caratteristiche di scorrimento e di conseguenza la qualità della ruota.
Cuscinetto a sfere di precisione e conico
I cuscinetti a sfere sono un sottotipo di cuscinetti a rulli, in cui le sfere vengono utilizzate come elementi di rotolamento tra un anello interno e uno esterno.