Che cos’è WeAssist™?
WeAssist è una soluzione di mobilità innovativa che consente agli infermieri di spostare un letto ospedaliero da A a B assai più facilmente senza l'aiuto di una seconda persona. Il sistema registra gli impulsi che l'utente dà con le mani sul letto e fornisce il supporto necessario per quasi tutte le manovre di guida grazie al software intelligente e alla ruota TENTE Integral Assist. Fondamentalmente, simile a una e-bike:
L’infermiere inizia il movimento e WeAssist fornisce il supporto appropriato. La soluzione di mobilità semplifica la partenza ed il rallentamento. Ti aiuta a mantenere la direzione e facilita la gestione delle curve. Fornisce assistenza anche se l’infermiere vuole affrontare una pendenza. Sulle rampe, fornisce assistenza facendo si di non percepire il peso del letto. In altre parole: Ogni volta che è necessario un aiuto, offre esattamente il supporto che una seconda persona fornirebbe nel trasporto di letti e pazienti.
Un altro vantaggio decisivo: L’infermiere si avvicina semplicemente al letto ed inizia a movimentarlo. Conoscenze precedenti o formazione introduttiva? Non necessario! Il funzionamento è completamente intuitivo. Fedele al motto: Facile da usare.
Quali vantaggi offre WeAssist™?
Ergonomia migliorata
WeAssist allevia il carico sugli infermieri e li aiuta a evitare una postura sbagliata. L’utente risparmia energia e protegge la schiena e le articolazioni. In questo modo, WeAssist aiuta a migliorare le condizioni di lavoro, aumentare la soddisfazione dei dipendenti e ridurre le assenze per malattia.
Maggiore efficienza
Con WeAssist, un letto ospedaliero può essere movimentato più facilmente da una sola persona. Ciò consente al sistema di accelerare i flussi di lavoro, aumentare la produttività e permettere un uso più flessibile delle risorse umane. Il risultato: un chiaro aumento dell’efficienza.
Costi inferiori
WeAssist consente di risparmiare tempo e soprattutto denaro. Questo perché il sistema può essere integrato in modo semplice ed economico. L'installazione su molti sistemi letto esistenti viene eseguita in modalità plug-and-play. Nell’uso successivo, consente incrementi di efficienza nelle operazioni ospedaliere di tutti i giorni e quindi garantisce una riduzione dei costi misurabile.


Prova WeAssist™ dal vivo e a colori!
Sei pronto a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori sanitari? Preferiresti che ti visitassimo direttamente in loco? Nessun problema: Che si tratti della vostra produzione, di una struttura ospedaliera o infermieristica, i nostri esperti vi visiteranno e porteranno con se la nostra soluzione di mobilità. Questo ti dà l’opportunità di provare WeAssist dal vivo nel tuo ambiente di lavoro abituale.
In alternativa, vorremmo invitarLa a dare un’occhiata più da vicino a WeAssist insieme a noi presso il Campus di TENTE a Wermelskirchen, Germania. Qui troverai un percorso di prova impegnativo che ti consentirà di simulare un’ampia varietà di situazioni di movimentazione con le nostre soluzioni di mobilità avanzate, dalla guida in curva alla gestione del letto su piani inclinati sia in salita che in discesa.
Sembra interessante? Quindi, è meglio fare clic sul pulsante “Mettersi in contatto” in questa pagina! Poi compila semplicemente il nostro modulo di adesione e ti ricontatteremo immediatamente per fissare un appuntamento con noi. Quindi, quando è il momento più idoneo per te?
Creato per i più rigorosi standard igienici
L’igiene gioca un ruolo decisivo nelle ruote ospedaliere. Le nostre ruote soddisfano quindi i più rigorosi standard igienici senza compromessi. Il sistema WeAssist è stato appositamente sviluppato per la pulizia frequente negli impianti di lavaggio e sanificazione. Naturalmente, supportiamo i nostri clienti del settore sanitario con un’ampia gamma di altre soluzioni di mobilità che offrono lavabilità a lungo termine, estrema durata e movimentazioni antitraccia.
Per prevenire efficacemente ruggine e corrosione, tutti i componenti metallici delle nostre ruote lavabili in modo permanente sono realizzati in acciaio inossidabile. Inoltre, molti dei nostri sviluppi si basano su materiali resistenti all’idrolisi che mantengono le loro proprietà e funzioni anche dopo un’esposizione prolungata all’acqua e, grazie alle loro eccellenti proprietà, aiutano a ridurre la formazione di batteri, virus, muffe e altri germi patologici potenzialmente dannosi.
Una ulteriore soluzione del nostro portfolio in linea con gli standard igienici: ruote antitraccia con abrasione ridotta. Lasciano meno residui sui pavimenti e sono un importante elemento per evitare la contaminazione incrociata tra aree diverse.