Lexicon: R
Ruote
Praticamente quasi nessun'altra scoperta ha influenzato il mondo quanto quella delle ruote. L'industrializzazione, la globalizzazione e molto altro: senza la ruota questo progresso non sarebbe stato possibile. Ma cosa sono esattamente le ruote?
Che tipi di ruote esistono?
Occorre fare una distinzione tra ruote fisse e girevoli. Le ruote fisse sono rigide, cioè non sono orientabili. Forniscono la stabilità direzionale all'apparecchiatura a cui sono attaccate, ma limitano la sua manovrabilità. Le ruote girevoli, al contrario, ruotano intorno a un asse verticale, il che consente loro di essere spostate in tutte le direzioni. Una combinazione di entrambi i tipi garantisce una buona manovrabilità e un movimento scorrevole in linea retta. Un'altra tipologia di ruota sono gli pneumatici con un battistrada e una fascia di acciaio. Vengono utilizzati, ad esempio, sui mezzi di trasporto.
Con quali componenti sono realizzate le ruote?
In linea di principio, una ruota presenta un supporto e un sistema di fissaggio. La ruota stessa può essere suddivisa in centro della ruota, battistrada e cuscinetto della ruota con materiale dell'asse. Il cuscinetto della ruota può essere disponibile in diverse varianti, ad esempio come cuscinetto radente, a rulli o a sfere. Le caratteristiche di scorrimento della ruota possono essere diverse a seconda del materiale del battistrada;
Il design del supporto varia in base al fatto che si tratti di una ruota girevole o fissa. Per garantire che le ruote girevoli possano spostarsi in ogni direzione, occorre montare il supporto adeguato affinché possa ruotare intorno a un asse verticale. Per il supporto della ruota fisso ciò non è necessario; sono quindi rigide e consentono solo una direzione di movimento. Il sistema di fissaggio serve per collegare la ruota al carrello o all'apparecchiatura. Esistono vari sistemi: a piastra, tubolare e a incastro, nonché attacchi ad espansione. Una ruota può anche comprendere altri componenti come il blocco della ruota che consente alle ruote di essere bloccate rapidamente, in modo semplice e sicuro. È possibile bloccare la ruota stessa oppure l'azione di rotazione o entrambe nello stesso momento. Quest'ultima funzionalità viene chiamata blocco totale.
Dove vengono utilizzate?
Le ruote vengono utilizzate in quasi ogni settore. Nell'arredamento per la casa o per l'ufficio, nelle strutture di produzione e nei magazzini, negli ospedali e negli istituti di cura e infine, naturalmente, nelle automobili, nelle biciclette e in molti altri mezzi di trasporto.