Lexicon: I
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il poliuretano (PUR) è ampiamente utilizzato come materiale del battistrada per le ruote. Il PUR ha proprietà elastiche ed è anche molto robusto. La robustezza del materiale lo rende ideale per le ruote che devono sopportare carichi pesanti.
Poliuretano: un battistrada robusto e delicato sui pavimenti
Il poliuretano (PUR) è ampiamente utilizzato come materiale da battistrada per ruote. Il PUR possiede proprietà elastiche ed è inoltre molto robusto. La sua robustezza lo rende ideale per ruote che devono trasportare carichi pesanti.
Il battistrada incide sulla fluidità di scorrimento, sulla resistenza ad avviamento, rotazione e rotolamento e sulla praticità di manovra generale di una ruota. La scelta del battistrada dipende, tra le altre cose, dal tipo di pavimento su cui vanno utilizzate le ruote. Di norma, il battistrada deve essere più morbido del pavimento in modo da non lasciare solchi o segni.
Battistrada in poliuretano
Il poliuretano è un materiale per il battistrada rispettoso del pavimento, elastico, resistente all’abrasione e pertanto estremamente resistente a molte sostanze. Inoltre le superfici in PUR sono caratterizzate da una bassa resistenza al rotolamento e, pertanto, da un elevato comfort di spostamento. Tuttavia il poliuretano non è la soluzione preferita per le temperature elevate o basse. In questo caso si riduce la capacità di carico e aumenta la rigidità.
All’occorrenza vi supportiamo nella scelta del battistrada giusto per le vostre ruote, sia in poliuretano, in gomma, in acciaio inox o in un altro materiale. Non esitate a contattarci. In caso di domande sui nostri prodotti o se avete bisogno di una soluzione speciale individuale, siamo a disposizione con il nostro know-how e la nostra esperienza.