Lexicon: C
Cuscinetto a sfere di precisione
Affinché tutto si svolga come previsto, ogni ruota necessita del giusto cuscinetto. Il cuscinetto è uno dei fattori che determinano le caratteristiche di scorrimento e di conseguenza la qualità della ruota. Sono disponibili diversi tipi di cuscinetto ognuno dei quali offre diversi vantaggi in base all'applicazione. La soluzione con la qualità migliore è il cuscinetto a sfere di precisione. Questo cuscinetto è conosciuto anche come cuscinetto radiale a sfere. Garantisce una bassa resistenza al rotolamento anche in caso di carichi particolarmente elevati.
Vantaggi del cuscinetto a sfere di precisione
I cuscinetti a sfere di precisione hanno poco gioco e soddisfano i requisiti più severi in termini di caratteristiche di scorrimento, capacità di trasporto del carico e durata. L'ambiente influisce pochissimo sul cuscinetto a sfere. Ciò li rende particolarmente adatti alle ruote industriali che devono soddisfare condizioni tecnicamente impegnative. Spesso vengono utilizzati nelle ruote per carichi pesanti.
I cuscinetti delle ruote con cuscinetti a sfere di precisione resistenti al calore possono essere utilizzati a temperature estremamente fredde e calde. In queste condizioni termiche, tuttavia, la capacità di trasporto del carico viene ridotta.
I cuscinetti radiali a sfere necessitano di una manutenzione ridotta. Persino durante il funzionamento continuo, l'usura è scarsa e non occorre sostituire il cuscinetto. In situazioni in cui occorre osservare severe norme igieniche, come ad esempio nell'industria medica e alimentare, la ruote dovranno essere dotate di un cuscinetto a sfere isolato.
Con TENTE, troverete il giusto cuscinetto della ruota
A seconda dell'apparecchiatura di trasporto, occorre soddisfare diversi requisiti. La scelta del cuscinetto della ruota è uno dei fattori importanti. Saremo felici di consigliarvi e di aiutarvi a trovare il giusto cuscinetto a sfere di precisione, il cuscinetto radente, il cuscinetto a sfere conico per la vostra applicazione. Contattateci!