Lexique: R
Roulettes
L’invention des roues et roulettes est quasiment l’une des seules à avoir autant impacté le monde. Sans les roulettes de nombreux progrès n’auraient guère été possibles – tels que l’industrialisation, la globalisation et bien davantage. Mais que sont exactement les roulettes ?
Quels types de roulettes existent?
Il y a une distinction à faire entre les roulettes fixes et les roulettes pivotantes. Les roulettes fixes sont rigides, c’est-à-dire qu’elles ne pivotent pas. Elles confèrent une stabilité directionnelle aux équipements sur lesquels elles sont montées, mais leur manœuvrabilité est limitée. Les roulettes pivotantes, quant à elles, pivotent autour d’un axe vertical ce qui leur permet de se déplacer dans toutes les directions. Une combinaison de roulettes fixes et de roulettes pivotantes garantit à la fois un roulage souple et une bonne manœuvrabilité. Un autre type de roulette ont une bande de roulage équipée d'une collerette en métal. Celles-ci sont utilisées par exemple dans le transport.
De quoi sont constituées les roulettes ?
Fondamentalement, une roulette est constituée d'une roue, d'une chape et d'une fixation. La roue elle-même peut être sous-divisée en corps de roue, bandage et type de roulement de roue au moyeu. Le roulement de roue peut être disponible en différentes versions, par exemple lisse, roulement rouleaux ou roulement à billes. Concernant le matériau de bandage, les caractéristiques de roulage de la roue peuvent différer.
Le dessin de la chape varie selon qu'il soit pour une roulette fixe ou une roulette pivotante. Pour s'assurer que les roulettes puissent bouger dans toutes les directions, la chape adéquate doit être assemblée afin de pivoter autour d'un axe vertical. Pour les chapes de roulettes fixes ce n'est pas nécessaire: elles sont par conséquent rigides et ne permettent qu'une seule direction de mouvement. La fixation sert à relier la roulette au chariot ou équipement. Il y a différentes versions de fixations incluant platines, tube, tiges tout comme des fixations expansibles. De plus, une roulette peut intégrer d'autres composants tels que le blocage de roue qui permet de bloquer les roues rapidement, facilement et sûrement. Vous pouvez bloquer la roue elle-même ou le pivotement, ou les deux en même temps. Cette dernière fonctionnalité est appelée un blocage total.
Où sont-elles utilisées ?
Les roulettes sont utilisées dans quasiment tous les secteurs d'activités. En ameublement pour la maison ou le bureau, en usines de production et entrepôts, dans les hopitaux et les maisons de soins et en dernier mais pas des moindres, bien sûr, l'automobile, les vélos et bien d'autres moyens de transport.