R
19 Publications dans cette catégorie d’encyclopédieREACH : Réglement Européen sur l'utilisation des substances chimiques
REACH est un réglement européen entré en vigueur en 2007 ayant pour but de recenser, évaluer et contrôler les substances chimiques fabriquées ou importées sur le marché européen.
Résistance au démarrage, au roulage et au pivotement des roulettes TENTE
Quand nous parlons de résistance de roues et roulettes, une différence est faite entre la résistance au roulage et au pivotement d'un côté et la résistance électrique de l'autre.
Résistance chimique des roues et roulettes
Si les roulettes ou les roues sont susceptibles d'entrer en contact avec des substances agressives, leur résistance chimique doit être prise en compte pour choisir les produits appropriés.
Roues : solutions durables
En tant que fabricant de roues et roulettes, nous avons développé un grand nombre de produits, depuis plus de 90 ans, ce qui garantit aux applications de nos clients de toujours rouler agréablement.
Roues et roulettes
Les roues et roulettes sont disponibles dans une grande variété de designs différents. La fonction et la qualité de la roulette ou de la roue dépend à la fois du concept global et des détails particuliers.
Roues et roulettes TENTE pour transpalettes
Dans les usines, les entrepôts de distribution ou dans les ports, les transpalettes manuels et électriques sont utilisés dans beaucoup de domaines différents.
Roues forte charge TENTE
Pour le transport de charges particulièrement lourdes ou pour des vitesses de déplacement plus élevées, des roues spéciales sont nécessaires.
Roulement à billes de précision
Le roulement de roue donne sa qualité à la roulette - une roulette sans un roulement de roue de première qualité ne vaut rien.
Roulements à billes coniques : amovibles et réajustables
Il existe différents type de roulements parmi lesquels nous retrouvons les roulements à billes. Ce type de roulement est constitué de deux anneaux au milieu desquels se trouve une rangée de billes.
Roulettes
L’invention des roues et roulettes est quasiment l’une des seules à avoir autant impacté le monde.
Roulettes de siège de bureau pour tout type de sol
L'ergonomie au bureau est un facteur de plus en plus important dans la société. Cela s'applique aussi aux sièges de bureau.
Roulettes lavables répondant aux règlementations d'hygiène
Certaines conditions d'utilisation requièrent des roulettes lavables. Des règlementations strictes d'hygiène s'appliquent en milieu hospitalier et cuisines collectives par exemple.
Roulettes particulièrement fiables pour les conteneurs roulants dans les services incendie
On retrouve des conteneurs roulants dans de nombreux endroits.
Roulettes plastiques
Notre large sélection de roues et roulettes inclut des roulettes plastiques, faites de polyamide ou polypropylène, par exemple.
Roulettes pour transpalettes
Les transpalettes transportent des charges lourdes - et ce généralement plusieurs fois par jour.
Roulettes primées TENTE pour les lits d'hôpitaux
Les lits d’hôpitaux sont constamment utilisés, ils doivent être manœuvrés vers l’avant et vers l’arrière, parfois dans des allées étroites, et doivent rester en toute sécurité dans la chambre des patients.
Roulettes TENTE Linea et Levina récompensées lors du concours organisé par Deutscher Designer Club
Les roulettes TENTE prouvent leur "Good Design" : Le jury du concours "Good Design" (www.ddc.de), qui est organisé chaque année par la société Deutscher Designer Club, recherche des designs qui se distinguent.
Roulettes TENTE récompensées : Levina et Integral
Lignes pures et conception sans prétention ont attiré le prix Universal Design