Lexique: G
Graisseurs
Un graisseur, aussi appelé téton de graissage, est un petit connecteur fixé au roulement de roue par un pas de vis. Le graisseur sert à alimenter le roulement avec le lubrifiant adéquat pour préserver les capacités de roulage de la machine.
Le connecteur du graisseur permet de relier un pistolet graisseur avec un embout mâle. Le pistolet graisseur injecte sous pression, par laquelle un roulement à billes dans le connecteur bouge - dans la direction opposée à la force du ressort de rappel. Ainsi le lubrifiant coule dans le roulement. Si aucune autre pression n'est effectuée, la bille retourne à sa position initiale, créant une barrière contre la saleté. Ces deux fonctions - lubrification continue du roulement tout en protégeant le graisseur des influences extérieures - garantissent qu'il est toujours possible de déplacer les machines et les installations.
Graisseurs dans différentes versions
Il y a différentes versions de graisseurs, telles que les coniques, plats et sphériques. Les propriétés des formes personnalisées sont standardisées selon la norme DIN . Les graisseurs coniques, par exemple, ont un filetage conique répondant à la norme DIN 71412 et sont adaptés à la fois pour les pistolets manuels et mécaniques. Les graisseurs plats (répondant à la norme DIN 3404), en revanche, ont un filetage fin pour être vissés afin de graisser en gros volume les points de lubrification. Les graisseurs sphériques (standardisés selon la norme DIN 3402) sont rarement utilisés de nos jours. Ils ont un filetage conique et nécessitent que l'embout lubrificateur ait une connexion de verrouilage de force.
Roulettes TENTE avec graisseurs
Les roues forte charge TENTE sont équipées d'une protection anti poussière avec un graisseur. Cela garantit que les roulettes gardent en permanence leur capacité de roulage. Des solutions spéciales répondant aux spécifications des clients sont aussi disponibles sur demande.