Que signifie ESD ?
Le terme ESD est l’abréviation de Electrostatic Discharge (en anglais) et fait référence à la décharge électrostatique causée par le contact de deux objets chargés différemment. Cette décharge est causée par la friction ou la séparation des matériaux. Il s’agit d’un phénomène que nous avons tous probablement connu lorsque nous avons attrapé une poignée de porte. Bien qu’un être humain ne puisse percevoir une décharge électrostatique sous la forme d’un choc électrique qu’à partir de 3 500 volts environ, les dommages causés aux composants semi-conducteurs, eux en revanche, se produisent bien plus tôt, dès 35 volts. Ainsi, près de 90 % des décharges électrostatiques se produisent en dessous de 3 500 volts et ne sont donc pas ressenties par un être humain, mais elles endommagent les composants électroniques sensibles.
C'est pourquoi une protection appropriée contre les charges électrostatiques constitue une mesure préventive primordiale.
La protection ESD a ici deux fonctions principales :
- Empêcher une décharge électrostatique incontrôlée sur des composants sensibles.
- Prévenir les pré-dommages des composants semi-conducteurs qu’on ne perçoit pas à l’œil nu, mais qui sont susceptibles de tomber en panne durant l’utilisation, entraînant ainsi un risque pour la sécurité (par ex. les unités de commande ABS dans les véhicules) !


Pourquoi avez-vous besoin d'une protection ESD dans votre production ?
La protection ESD grâce aux roues et roulettes ESD est devenue incontournable dans les secteurs où les technologies sensibles sont installées ou transportées. L’exemple le plus parlant est l’industrie automobile et en particulier la fabrication de véhicules électriques dotés d’une technologie très complexe associée à des logiciels et des composants semi-conducteurs très sensibles. L’absence de protection ESD et de roues et roulettes ESD peut entraîner des conséquences fatales pour l’équipement de production et les marchandises transportées. Une protection EDS inadéquate peut entraîner des coûts de maintenance élevés pour l’ensemble du cycle de production et, dans le pire des cas, des pannes massives de composants électroniques entraînant des rappels de produits !
Les décharges électrostatiques non contrôlées peuvent causer des dommages totaux aux composants électroniques (semi-conducteurs) ainsi que des défauts cachés qui peuvent générer des coûts élevés. Ces coûts peuvent entraîner des défaillances tardives, des plaintes, des frais de réparation et, surtout, la perte de votre bonne réputation et de vos clients.
Protection ESD avec les roues et roulettes ESD
Nos roues et roulettes ESD peuvent vous aider à éliminer ces coûts inutiles. Après tout, les roulettes et les roues peuvent également accumuler de l'énergie électrostatique. Si la charge ne peut pas être libérée, la tension reste dans la roulette et ne peut être déchargée qu'au contact de la terre. Nos experts ESD se feront un plaisir de vous conseiller à ce sujet.
N'hésitez pas à contacter l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations et de conseils sur les roues et roulettes ESD. Vous pouvez nous joindre en remplissant le formulaire de contact ci-dessous.
Nos solutions pour vous
Nous comprenons l'importance de la protection ESD et avons développé une gamme de roues et roulettes ESD pour vous aider à éviter les surcoûts engendrés par les dommages électrostatiques en protégeant vos équipements de valeur dans votre production. Nos roues et roulettes ESD sont conçues pour empêcher l'apparition de charges électrostatiques et pour décharger les tensions inévitables en toute sécurité. Les pics de tension sont déchargés de manière diffuse et ne peuvent donc pas se décharger brusquement.
Notre expertise interne vous offre les avantages suivants :
- Notre savoir-faire sur les défis particuliers dans le domaine des roues et roulettes ESD.
- Une protection ESD pour garantir la sécurité de vos marchandises sensibles.
- Des roues et roulettes ESD certifiées.
L'ESD-AKADEMIE (académie ESD), le spécialiste allemand référent de l'ESD basé à Großmaischeid, a certifié nos solutions de mobilité conformément à la norme ESD. L'académie a confirmé l'aptitude de nos produits à être utilisés dans les zones protégées par l'ESD (EPA).
Contactez-nous pour réduire des coûts de maintenance liés aux décharges électriques que des roues et roulettes ESD peuvent vous éviter. Il vous suffit de remplir le formulaire de contact en quelques étapes et l’un de nos expert ESD se fera un plaisir de vous aider.


Protection ESD des composants conducteurs avec des roues et roulettes ESD
De nombreux secteurs emploient des technologies sensibles dans lesquelles la conductivité électrique joue un rôle important. L'industrie automobile et l'industrie électrique sont deux de ces secteurs qui bénéficient des roues et roulettes ESD. Cependant, les roues et roulettes ESD sont également essentielles dans les entreprises présentant un risque d'explosion. Il s'agit notamment des usines pyrotechniques, des usines d'huile minérale et des usines de production chimique. Dans ce cas, les charges électrostatiques peuvent non seulement avoir des conséquences graves pour l'équipement, mais aussi être dangereuses pour les personnes.
Protection de l'électronique sensible
La protection contre les décharges électrostatiques pour l’électronique sensible consiste à prévenir et à contrôler les décharges. Si les roulettes de transport ne sont pas fabriquées dans des matériaux tels que des matières synthétiques, elles peuvent se charger d’électricité très rapidement. Nous connaissons tous cet effet lorsque nous ressentons de petites décharges électriques. Cet effet est souvent simplement gênant pour nous, mais dans certains cas, il peut comporter un risque élevé. Cela peut avoir de graves conséquences, notamment pour l'électronique sensible, car des décharges incontrôlées peuvent affecter l'équipement. Par conséquent, la protection de l'électronique sensible par des roues et roulettes ESD est extrêmement importante. C'est pourquoi les roues et roulettes ESD sont importantes pour toutes les industries. Chez TENTE, nous proposons des roues et roulettes ESD pour les transpalettes, des roues et roulettes ESD pour les chaises et, si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus spécial, nous proposons des roues et roulettes ESD personnalisées pour les chaises de bureau, selon vos souhaits.
Quelles sont les zones de travail qui doivent être protégées ?
Une protection ESD est nécessaire dans presque tous les secteurs d’activité. On la trouve dans l’industrie automobile, dans l’industrie électrique, dans les bases logistiques, dans les ateliers de production, en médecine, dans l’industrie pharmaceutique et dans les laboratoires. Comme les personnes et les équipements sont concernés, il est important d’évacuer la charge ESD des composants au sol par le biais de différentes mesures de protection qui visent à éviter les décharges électrostatiques.
Directives relatives à la conductivité électrique
Nos roues et roulettes ESD respectent la norme DIN EN 61340. Pour les chariots de transport, la résistance de décharge totale maximale autorisée est d'un gigaohm (1x109 Ω). Idéalement, la résistance électrique ne doit pas être inférieure à 10 kiloohms (1x103 Ω), afin que la décharge puisse être contrôlée lors de son trajet jusqu’au le sol. Cela permet à la charge de ne pas être évacuée trop brusquement et de manière incontrôlée. Autrement, cela peut gravement endommager les composants électroniques sensibles.
Si vous avez d'autres questions concernant les roues et roulettes ESD, n'hésitez pas à nous contacter.