Nous avons tous déjà égaré un objet sans pouvoir le retrouver tout de suite. Dans notre vie quotidienne, c'est ennuyeux mais cela n’a généralement pas de grande répercussion.
Mais qu'en est-il des zones sensibles comme les hôpitaux, les cabinets médicaux, les établissements de soins ou encore celles où l'on travaille avec des machines dangereuses ?
Dans ce cas, les erreurs d'emplacement peuvent avoir de graves conséquences pour les personnes et faire perdre un temps précieux. Il existe pourtant une solution simple pour s’y retrouver : mettre en place un code couleur à l’aide des roues et roulettes.
La solution : utiliser des roues et roulettes colorées pour se repérer
On associe souvent les couleurs au design ou à l’esthétique, mais elles ont une signification et une portée beaucoup plus larges. En effet, elles servent aussi à améliorer la sécurité, à s’organiser et à optimiser les flux de travail. Le code couleur peut être imprimé sur les roues et roulettes ce qui permet de trier le matériel ou d’indiquer ses fonctions.
Ainsi, il est possible d’imprimer votre logo ou encore, pour un gain de temps, une couleur ou un symbole qui indique la fonction de l’équipement. Dans le secteur médical par exemple, en cas d'urgence, cela peut sauver la vie des patients.


Nos solutions de mobilité pour vous
Nous proposons une large gamme de roues et roulettes personnalisables selon vos besoins. Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent de réaliser des personnalisations adaptées à votre image de marque et à vos couleurs.
Nous pouvons également aller plus loin. Nous proposons des roues et roulettes colorées pour une plus grande facilité d'utilisation, conformément au nouveau règlement sur les dispositifs médicaux (MDR), qui est obligatoire depuis le 26/05/21. L'objectif est d'éviter les erreurs d'application afin d'assurer une protection vitale.
Code couleur TENTE
Avec TENTE il est possible de colorer les roulettes selon vos souhaits. Certains de nos clients dans le secteur médical utilisent déjà un code couleur :
- La couleur jaune permet d'identifier plus facilement les équipements adaptés à la résonance magnétique (RM) et ceux qui ne le sont pas.
- Les bouchons bleus indiquent les produits lavables.
- La couleur verte sur le dôme indique un verrouillage directionnel.
- La couleur rouge sur le frein indique un verrouillage total.
En option, vous pouvez également faire apposer des marquages rouges sur vos roulettes pour indiquer sa position verrouillée ou déverrouillée.
Vos avantages avec les roues et roulettes colorées TENTE
- Meilleure organisation.
- Amélioration de l'efficacité des processus de travail.
- Sécurité au travail accrue.
- Matériel plus ergonomique.
- Moins d'erreurs d'utilisation de l'opérateur selon le MDR (Règlement relatif aux Dispositifs Médicaux).
A votre tour
Si vous recherchez des roulettes adaptées à votre application qui améliorer l’organisation et les flux de travail, veuillez contacter l'un de nos experts. Pour ce faire, il vous suffit de compléter notre formulaire de contact et l’un de nos experts se fera un plaisir de vous conseiller.


Comment produisons-nous nos roues et roulettes colorées ?
La première étape consiste à effectuer une mesure photométrique de la teinte souhaitée et à l'analyser à l'aide d'instruments de mesure spéciaux. Sur la base de ces données et en tenant compte de tous les paramètres de processus décisifs, nous créons un échantillon de couleur pour vos roues et roulettes. Le résultat sera ensuite comparé à la teinte souhaitée en laboratoire. Après vérification, si la couleur correspond parfaitement à vos spécifications, elle est enregistrée comme échantillon de référence avec les données de processus correspondantes dans notre bibliothèque client. Ainsi, en cas de besoin, nous pouvons la modifier ou la générer de nouveau pour vos roues et roulettes.
Pourquoi les roulettes et les roues doivent-elles être colorées ?
Les roues et roulettes colorées permettent une meilleure organisation. Le code couleur a une importance capitale dans les établissements de soins par exemple car il permet de déterminer des zones et de mettre en place des mesures de sécurité rapidement. Il permet aussi d'identifier les équipements mal rangés.
Qu'est-ce que le nouveau règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) ?
Le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) est obligatoire depuis le 26/05/21. Le MDR détermine comment les dispositifs médicaux et les accessoires sont introduits sur le marché, comment ils sont mis à disposition et comment ils doivent être utilisés. Ce nouveau règlement s'applique aux dispositifs médicaux destinés à être utilisés sur des patients. L'objectif global de ce nouveau règlement est de garantir la sécurité des patients.