Travailler dans un environnement hospitalier peut être très exigeant. Les équipements tels que les lits d'hôpitaux doivent être constamment arrêtés, poussés et continuellement verrouillés et déverrouillés. Certains dispositifs de blocage des roulettes obligent même le personnel à chercher avec leurs pieds la pédale de frein.
La plupart du temps, deux à quatre roulettes doivent être verrouillées l'une après l'autre. Cela prend énormément de temps et réduit l'efficacité. Cette perte de temps génère rapidement du stress. Et ce stress peut rapidement conduire, à son tour, à des erreurs d'inattention, en négligeant ou en oubliant, par exemple, de verrouiller les roulettes qui ne l’ont pas encore été. Cela peut constituer un facteur de risque important pour le personnel soignant et les patients.
Réduction de la charge de travail du personnel grâce au blocage centralisé
Chez TENTE, nous proposons une large gamme de solutions qui facilitent le travail du personnel hospitalier tout en le rendant plus sûr.
Parmi elles, notre blocage centralisé récompensé qui est crucial pour le personnel soignant car il lui permet de verrouiller et déverrouiller facilement et efficacement les lits d'hôpitaux et autres chariots médicaux, en toute sécurité. Il offre également une grande stabilité et sûreté aux patients en garantissant une immobilisation totale de leurs lits d'hôpitaux et autres équipements médicaux. Ainsi, tout mouvement inopiné est évité. En outre, le blocage centralisé réduit le risque d'accidents et de blessures, augmentant ainsi la sécurité au travail.
Nos solutions pour vous
Grâce à notre longue expérience sur le marché médical et à notre large gamme de produits, nous proposons des solutions qui répondent aux besoins spécifiques de l’environnement médical. Nous disposons de différents types de systèmes de blocage centralisé dans notre portefeuille de produits. Nos roulettes Integral, Integral twin et Linea sont équipées d’un verrouillage mécanique via des tiges hexagonales. Notre Linea safety dispose quant à elle d’un système de blocage automatique déverrouillé par l’actionnement d’une pédale ou d’un levier (câbles Bowden). Enfin, notre Linea e-lock permet un blocage centralisé électrique. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir des échantillons de ces roulettes et systèmes de verrouillage, veuillez nous contacter en remplissant le formulaire de contact ci-dessous.
Les avantages du blocage centralisé avec les roulettes TENTE
- Gain de temps pour le personnel hospitalier
- Augmentation de la sécurité pour le personnel soignant et les patients
- Amélioration de l’environnement pour les patients grâce à un système de blocage silencieux
- Large gamme de roulettes avec différentes options de blocage centralisé
- Systèmes de blocage centralisé mécaniques et électriques
- Options lavables et conductrices d'électricité disponibles
Si vous en avez assez de perdre du temps avec des lits d'hôpitaux et des chariots médicaux dépourvus de blocage centralisé, nos roulettes sont la solution idéale. Constatez la différence par vous-même dès aujourd’hui. Compléter le formulaire de contact ci-dessous pour en savoir plus !
Comment fonctionne le blocage centralisé ?
Le blocage centralisé verrouille plusieurs roulettes en même temps et empêche par conséquent efficacement les déplacements inopinés. Contrairement au blocage individuel, ce système est relié à au moins deux roulettes et peut également être activé directement sur toutes les roulettes.
Quels sont les domaines qui nécessitent un blocage centralisé ?
Ce type de blocage est utile dans tous les domaines d'application où les équipements doivent être continuellement déplacés et remis en place. Le blocage centralisé est particulièrement recommandé dans le secteur hospitalier, car le personnel soignant doit déplacer des lits d'hôpitaux et des appareils médicaux d'une zone à l'autre. Mais le blocage centralisé est également préconisé dans le secteur industriel, car il permet d’améliorer l’ergonomie et donc les conditions de travail des équipes.
Quand le blocage centralisé est-il recommandé ?
Dans l'ensemble, le blocage centralisé est recommandé là où la sécurité est recherchée. Il améliore aussi l’ergonomie en offrant un processus d'actionnement rapide, facile et fiable.