Lorsqu’un chariot est déjà en mouvement, continuer à le pousser n’est pas un grand défi. En revanche, lorsqu’il est à l’arrêt, c’est une autre histoire. En effet, c’est le démarrage qui demande le plus d’effort puisqu’il nécessite d’utiliser tout notre corps pour le mettre en mouvement, surtout quand le chariot est lourd. De plus, certaines applications impliquent des arrêts fréquents et par conséquent des efforts importants tout au long de la journée. Imaginez-vous dans cette situation tout en cherchant avec votre pied la pédale de frein pour bloquer la roulette.
Cela peut prendre beaucoup de temps et d’énergie. Ainsi, ces deux situations combinées engendrent des douleurs aux épaules, aux bras et aux articulations mais aussi de la fatigue. Pourtant, le travail doit être fait. Alors, comment soulager les équipes sans compromettre la productivité ? Grâce à l’e-mobility, déplacer et verrouiller les chariots devient un jeu d’enfant.
Pourquoi avez-vous besoin de l'e-mobility ?
Les chariots de transport électriques sont de plus en plus répandus. Ils contribuent non seulement à faciliter le travail mais augmentent aussi la sécurité et l’ergonomie lors du transport des équipements et des patients. En effet, l'e-mobility supprime les efforts de « tirer-pousser », facilite et sécurise le verrouillage de votre matériel roulant. C'est pourquoi les chariots sont de plus en plus équipés de solutions d’e-mobility dans les hôpitaux, les établissements de soins, les usines, les installations de production et les unités industrielles.


Nos solutions pour vous
Le temps où vous deviez déplacer des charges lourdes et des chariots par votre seule force physique est révolu avec l'e-mobility de TENTE. La roulette idéale facilite grandement le travail quotidien dans votre entreprise. Cela vaut également pour le démarrage, l'arrêt et le verrouillage du chariot.
Nos solutions d’e-mobility peuvent être utilisées dans tout type de secteurs d’activité. L'e-mobility est indispensable partout où des équipements doivent être déplacés d'un endroit à l'autre et où les efforts de « tirer-pousser » sont importants. Cela s'applique-t-il à votre entreprise ? Si oui, vous être concerné par les avantages l’e-mobility :
Your benefits with our e-mobility
1. Amélioration de l'ergonomie
- Prévention des risques de Troubles Musculosquelettiques
- Réduction des arrêts maladie
- Amélioration de la qualité de vie au travail et augmentation de la satisfaction des employés qui ont alors tendance à rester plus longtemps dans l'entreprise
2. Augmentation de la productivité
- Réduction des coûts grâce à la diminution des arrêts maladie
- Réduction de la charge de travail des employés qui peuvent ainsi se concentrer sur leurs tâches principales
- Amélioration des flux de travail
Si vous souhaitez également bénéficier de ces avantages dans votre entreprise, n'hésitez pas à remplir le formulaire de contact ci-dessous. L'un de nos experts en mobilité se fera un plaisir de vous conseiller.


Why e-mobility?
La motorisation a conquis un large champ d'applications grâce à de nombreux avantages. Sans les systèmes d'entraînement électriques, la production industrielle, la gestion des marchandises et la mobilité d'aujourd'hui seraient totalement impossibles.
L'e-mobility concerne-t-elle uniquement l'industrie automobile ?
Absolument pas. Les solutions de mobilité électriques sont utiles pour un grand nombre de secteurs d’activité. Par exemple, le secteur médical, l'hôtellerie et la restauration ainsi que la logistique font appel à l'e-mobility.
Qu'est-ce qui fait aussi partie de l'e-mobility ?
Partout où des charges lourdes doivent être déplacées, les dispositifs d'entraînement électrique de TENTE apportent leur soutien. Que ce soit dans le secteur de la santé, par exemple sur les lits d'hôpitaux ou de soins, ou dans les installations logistiques lors du transport de marchandises, nos solutions électriques réduisent le risque de blessure lors du chargement et du déplacement en supprimant les efforts de « tirer-pousser » ou en sécurisant et simplifiant le verrouillage des roulettes. Les manœuvres dans les coins et les espaces confinés peuvent également être effectuées de manière très efficace. La mobilité électrique améliore également la santé, la sécurité et la productivité de votre entreprise.
Les conditions de sol et l'e-mobility vont-elles de pair ?
La réponse est : oui, sans aucun doute. Imaginez un chariot de nettoyage dans un hôtel, chargé de toutes sortes de choses, comme des serviettes, du matériel de nettoyage, des sacs poubelles, etc. Et maintenant, imaginez que vous conduisez ce chariot chargé sur un sol moquetté. Il s'agit d'une résistance au roulement qui ne peut être surmontée qu'au prix d'un grand effort physique. L'e-mobility est particulièrement intéressante lorsque les conditions du sol sont difficiles.