C
11 Publications dans cette catégorie d’encyclopédieCalcul de la capacité de charge dynamique
La capacité de charge dynamique joue un rôle important pour les équipements de transport.
Calculer la capacité de charge des roues et roulettes
En choisissant des roues et des roulettes, la capacité de charge requise doit être prise en compte. Cela représente la charge permise que les roulettes ou roues peuvent supporter.
CAO : Conception Assistée par Ordinateur
L'acronyme CAO signifie Conception Assistée par Ordinateur, en d'autres termes créer les visuels du produit en utilisant un programme informatique.
Capacité de charge des roues et roulettes
Les charges que peuvent supporter les machines ou les équipements de transport dépendent, entre autres, de la capacité de charge des roues et des roulettes.
Capacité de charge statique des roues et roulettes TENTE
La capacité de charge statique s'applique quand l'équipement de transport n'est pas déplacé ou occasionnellement.
Castor and wheel requirements in intralogistics
The demands placed on castors and wheels in intralogistics are very high. The internal transport of goods needs to be safe, economical and efficient.
Castor swivel bearing
Manoeuvrability and flexibility are the most important advantages when using practically any castor. The swivel bearing or back bearing determines how easily and smoothly this works.
Ces facteurs influencent le bruit de mouvement
In order to find the quietest possible TENTE castors and wheels for your application, you should consider not only the quality of the castors and wheels, but also the hardness of the tread and the type of floor.
Comment fonctionne le blocage total
Un équipement ou des applications avec des roulettes devraient être équipés d'un système de blocage pour assurer une base sécurisée quand ils sont statiques.
Conductivité électrique selon la norme DIN EN 12527–12533
Si les roues et roulettes sont conçues à partir de matériaux non conducteurs tels que le plastique, un effet bien connu se produit.