Cette situation de travail vous semble-t-elle familière ? Vous déplacez un chariot, vous vous arrêtez un instant et vous lâchez la poignée. Mais vous oubliez d'activer les freins et le chariot continue d’avancer.
Pour l’arrêter, vous devez activer les freins. En situation de stress, cela peut vous faire perdre du temps. Mais ne pas activer les freins peut représenter un danger pour les personnes et les équipements.
Pourquoi avez-vous besoin de roulettes avec fonction de sécurité ?
Grâce à la fonction de sécurité, les roulettes sont automatiquement bloquées et ne peuvent être déverrouillées que lorsque la poignée de commande est volontairement activée.
Ce système garantit une immobilisation sûre et exclut ainsi tout déplacement involontaire. En termes techniques, on parle également de roulettes avec frein «homme mort».
Voilà pourquoi, chez TENTE, nous développons des roulettes avec fonction de sécurité.
Nos solutions pour vous
Nos roulettes avec fonction de sécurité peuvent être utilisées dans un large éventail de secteurs. Partout où vous devez transporter des personnes ou des marchandises, la sécurité au travail doit être votre priorité absolue. Vous travaillez peut-être dans l'industrie, le secteur médical ou vous-même vous fabriquez des produits de mobilité et avez besoin de roulettes avec fonction de sécurité ?
Aucun problème. Nous avons la bonne solution de mobilité, car nos roulettes avec fonction de sécurité sont idéales pour tous les domaines d'application qui exigent une réduction du risque de blessures. Il s'agit entre autres de la technologie médicale, des roulettes de mobilier scolaire ou de bureau, de l'ameublement dans les moyens de transport, des chariots à bagages et des chariots de manutention avec une capacité de charge moyenne à élevée.
Vos avantages avec nos roulettes avec fonction de sécurité :
- Sécurité accrue lors du transport de personnes ou de charges lourdes.
- Amélioration de la santé et de la sécurité au travail.
- Efficacité accrue car les roulettes avec fonction de sécurité ne sont pas bloquées au pied.
- Répond à tous vos besoins quotidiens en matière de déplacement dans votre établissement.
- Vous pouvez utiliser nos roulettes avec fonction de sécurité dans tous les secteurs d'activité.
- Le système est intégré dans la roulette et donc protégé des facteurs extérieurs influents sur son efficacité tels que la poussière, les projections d'eau et la saleté.
Si vous souhaitez bénéficier de ces avantages grâce à nos roulettes avec fonction de sécurité, n'hésitez pas à contacter l'un de nos experts. Il vous suffit de remplir le formulaire de contact ci-dessous en quelques étapes et nous trouverons une solution commune et sûre avec vous, pour vous.
Quels sont les domaines qui intègrent le système de blocage «homme mort» ?
Nous connaissons ce type de roulette avec un système de frein «homme mort» grâce aux chariots à bagages de l'aéroport. Ce type de roulette avec frein «homme mort» n'active la roulette que lorsque la poignée de commande prévue à cet effet est activée. En d'autres termes, le chariot ne peut se déplacer que lorsque la poignée est enfoncée, car cette action libère le frein. Les roulettes avec frein «homme mort» se bloquent immédiatement lorsqu'elles sont relâchées et assurent ainsi un blocage sûr des roulettes. Cela évite que les chariots ne se mettent à rouler à cause d'un moment d'inattention.
D'autres chariots équipés de roulettes avec frein «homme mort» fonctionnent de la même manière. Dès que l'on appuie sur la poignée de commande, le frein se desserre automatiquement. Dès que la poignée de commande est relâchée, le frein des roues pivotantes se bloque automatiquement et le chariot s'arrête immédiatement.
En utilisant une roulette avec frein «homme mort» l'utilisateur a toujours le contrôle de la roue. Même si l'utilisateur oublie de bloquer la roulette, cela n'occasionnera pas un déplacement dangereux de la roulette car elle est verrouillée par défaut. Ceci est particulièrement important pour la sécurité des personnes. La roulette avec frein «homme mort» permet donc d'augmenter le niveau de sécurité au travail pour les personnes et pour le matériel.