Levina care – El todoterreno de la asistencia

Conozca nuestra nueva rueda con bloqueo central patentada Levina care. Con un solo movimiento, todas las ruedas se bloquean a la vez. Esta innovadora rueda ofrece una combinación perfecta de diseño excepcional, comodidad de uso superior y características de seguridad de primera categoría. En resumen, es el atractivo todoterreno que ha estado buscando, con un paquete de prestaciones que optimiza y personaliza las camas de cuidados, los sillones reclinables y diversas aplicaciones médicas. No se pierda esta solución revolucionaria para sus necesidades de movilidad. Actualice hoy mismo sus dispositivos con el nuevo miembro de la familia Levina. Para obtener más información, desplácese hacia abajo y rellene el formulario de contacto. A cambio, le enviaremos más detalles sobre los cuidados de Levina.

Camas de cuidados:

Levina care es la clave para lograr una integración armoniosa de las camas de cuidados en un entorno seguro y habitable. Equipada con un innovador sistema de bloqueo patentado, esta rueda está diseñada para proporcionar un apoyo específico y agilizar el trabajo diario de los cuidadores.

La interacción armoniosa del armazón de la cama y la rueda la convierten en un mueble cómodo y no parece una cama médica. Si desea más información, desplácese hacia abajo y rellene el formulario de contacto. A cambio, le enviaremos más detalles sobre Levina care en combinación con la cama asistencial.

Sillones de médico:

Levina care se integra perfectamente en los sillones médicos. Esta rueda agiliza el trabajo diario de los cuidadores, garantiza la eficacia y añade un toque de calma al ajetreo de los tratamientos médicos. Su diseño ergonómico ofrece un soporte seguro y estable, creando un entorno de cuidados relajado que apreciarán tanto los pacientes como los cuidadores.

Para obtener más información, sólo tiene que desplazarse hacia abajo y rellenar el formulario de contacto. A cambio, le enviaremos más detalles sobre Levina care en combinación con sillas médicas.

Reclinables:

Levina care se ha diseñado para integrar fácilmente los sillones reclinables en un entorno de cuidados domésticos acogedor. La nueva función patentada de apoyo específico garantiza una experiencia de cuidado diario tranquila y relajante. Es fácil elevar sus sillones reclinables con Levina care para aportar comodidad, estilo y seguridad en los entornos de cuidados domésticos.

Para obtener más información, simplemente desplácese hacia abajo y rellene el formulario de contacto. A cambio, le enviaremos más detalles sobre Levina care en combinación con sillones reclinables.

Request
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

¿Por qué las ruedas sintéticas son la mejor opción para la asistencia domiciliaria?

Son duraderas y robustas:

Las ruedas sintéticas suelen estar fabricadas con materiales de alta calidad, como poliuretano o poliamida, conocidos por su durabilidad y resistencia al desgaste. En un entorno de asistencia domiciliaria que implica mucho movimiento de ayudas a la movilidad como sillas de ruedas, andadores y dispositivos médicos, estas ruedas pueden soportar las tensiones del uso diario. Esto garantiza su durabilidad para que los cuidadores y los pacientes puedan confiar en los dispositivos de movilidad durante más tiempo. Como resultado, los dispositivos de movilidad no necesitan sustituirse con tanta frecuencia.

Son suaves y silenciosas:

Las ruedas sintéticas están diseñadas para moverse de forma suave y silenciosa. Como resultado, su diseño minimiza la fricción y permite maniobrar sin esfuerzo aparatos y muebles. Este funcionamiento silencioso es especialmente importante en la asistencia domiciliaria, donde la reducción del ruido puede mejorar la comodidad y el bienestar del paciente. La ausencia de ruidos al mover los equipos puede contribuir a crear un entorno más tranquilo y descansado.

Son respetuosas con el suelo:

Las ruedas sintéticas son respetuosas con los suelos de interior, incluidos los de madera dura, baldosas y linóleo. No dejan marcas y es menos probable que dejen arañazos, abolladuras o golpes en el suelo en comparación con otros materiales de ruedas, como el metal o el caucho duro. En un entorno de asistencia domiciliaria, la protección del suelo es esencial, ya que ayuda a mantener un espacio seguro y limpio para los pacientes. También reduce al mínimo la necesidad de realizar costosas reparaciones o sustituciones del suelo.