![](https://cdn.tente.com/media/05/72/4f/1698657407/299-schwenkwiderstand-desktop.jpg)
Factores que influyen en la resistencia al giro
La resistencia al giro depende de varios factores, que incluyen la banda de rodamiento, la dureza de la banda de rodamiento y el desplazamiento. Las condiciones del suelo también son importantes. El principio básico es: suelo blando = ruedas duras y viceversa. Además, influencias tales como el tipo de rodamiento giratorio , se debe tener en cuenta el diámetro de la bola y la carga que las ruedas deben soportar.
Y el número, tipo y disposición de las ruedas también son relevantes cuando se trata de maniobrabilidad. Si, por ejemplo, solo se colocan las ruedas fijas a un dispositivo, será difícil girar, pero viajará muy bien en línea recta. Si se combinan ruedas giratorias y fijas, o se usan ruedas giratorias con un bloqueo direccional, el dispositivo puede dirigirse en todas las direcciones sin ningún problema. El tipo y combinación de ruedas seleccionadas depende, por lo tanto, de la función del equipo. Si el equipo a menudo tiene que girar y dirigirse en diferentes direcciones, las ruedas giratorias son indispensables. Si, por otro lado, el equipo se mueve principalmente en línea recta, las ruedas fijas ofrecen una conducción más estable.