Was ist WeAssist™?
WeAssist ist eine innovative Mobilitätslösung, die es Pflegefachkräften ermöglicht, ein Krankenhausbett ohne Hilfe einer zweiten Person spürbar leicht von A nach B zu bewegen. Das System registriert die Impulse, den der Anwender mit seinen Händen auf das Bett ausübt und liefert dank einer intelligenten Software und der Rolle TENTE Integral Assist die nötige Unterstützung bei nahezu jedem Fahrmanöver. Im Grunde ähnlich wie bei einem E-Bike:
Die Pflegefachkraft startet mit einer bestimmten Bewegung – und WeAssist sorgt für den entsprechenden Support. So vereinfacht die Mobilitätslösung das Anfahren und Abbremsen. Es hilft beim Geradeausfahren und erleichtert das Manövrieren in Kurven. Zudem schiebt es mit an, wenn die Pflegefachkraft eine Steigung bewältigen möchte. Auf Gefällen nimmt es die Geschwindigkeit heraus und fängt das schwere Gewicht des Bettes auf. Mit anderen Worten: Immer wenn Hilfe benötigt wird, bietet es genau die Unterstützung, die eine zweite Person beim Betten- und Patiententransport leisten würde.
Ein weiteres entscheidendes Plus: Die Pflegefachkraft stellt sich einfach an das Bett und legt los. Vorkenntnisse oder einführende Schulungen? Fehlanzeige! Denn die Bedienung gestaltet sich vollkommen intuitiv. Ganz nach dem Motto: Easy going.
Welche Vorteile bietet WeAssist™?
Verbesserte Ergonomie
WeAssist entlastet Pflegefachkräfte und unterstützt sie dabei, eine falsche Köperhaltung zu vermeiden. Der Anwender spart Kraft und schont Rücken und Gelenke. So trägt WeAssist dazu bei, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen und den Krankenstand zu senken.
Mehr Effizienz
Dank WeAssist kann ein Krankenhausbett leichter von nur einer Person bewegt werden. So beschleunigt das System die Arbeitsabläufe, erhöht die Produktivität und ermöglicht personelle Ressourcen flexibler einzusetzen. Das Ergebnis: ein klares Plus an Effizienz.
Weniger Kosten
WeAssist spart Zeit und vor allem auch Geld. Denn das System lässt sich unkompliziert und kostengünstig integrieren. Bei vielen bereits vorhandenen Bettsystemen erfolgt die Installation sogar via Plug-and-play. Im späteren Einsatz ermöglicht es vielfältige Effizienzsteigerungen im Krankenhausbetrieb und sorgt so für eine messbare Kostenreduktion.


WeAssist™ live und Farbe erleben!
Sie würde das innovative WeAssist-System gerne mal selbst auf Herz und Nieren testen? Und am liebsten direkt bei Ihnen vor Ort? Kein Problem: Ganz gleich ob in Ihrer Produktion, Ihrem Krankenhaus oder Ihrer Pflegeeinrichtung – unsere erfahrenen Service-Techniker besuchen Sie und bringen die Mobilitätslösung mit. So erhalten Sie die Möglichkeit, WeAssist live in Ihrem gewohnten Arbeitsumfeld zu erleben.
Alternativ laden wir Sie aber auch ganz herzlich dazu ein, WeAssist bei uns auf dem TENTE Campus unter die Lupe zu nehmen. Hier erwartet wir Sie mit einem anspruchsvollen Parkour, der Ihnen ermöglicht, verschiedenste Fahrsituationen mit unserer wegweisende Mobilitätslösungen durchzuspielen. Angefangen beim Manövrieren in Kurven bis hin zum Bewältigen von Steigungen und Gefällen.
Klingt interessant? Dann klicken Sie am besten direkt auf den Button „Get in touch“ hier auf der Seite! Füllen Sie dann einfach unser Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung, um einen gemeinsamen Termin zu vereinbaren. Let’s go!
Geschaffen für strenge Hygienestandards
In Krankenhäusern spielt die Hygiene eine entscheidende Rolle. Unsere Rollen und Räder erfüllen daher kompromisslos die strengsten Hygienestandards. So wurde das WeAssist-System speziell für häufiges Reinigen in Waschstraßen entwickelt. Doch natürlich stehen wir unseren Kunden aus dem Gesundheitswesen mit zahlreichen weiteren Mobilitätslösungen zur Seite, die sich durch dauerhafte Waschbarkeit, extreme Strapazierfähigkeit und spurlose Bewegung auszeichnen.
Um Rostbildung und Korrosion effektiv zu verhindern, bestehen alle Metallkomponenten unserer dauerhaft waschbaren Rollen und Räder aus rostfreiem Edelstahl. Zudem setzen wir bei vielen unserer Entwicklungen auf hydrolysebeständige Materialien, die selbst bei längerer Einwirkung von Wasser ihre Beschaffenheit und Funktion beibehalten und dank ihrer exzellenten Eigenschaften dazu beitragen, die Bildung von potenziell schädlichen Bakterien, Viren, Pilzen und anderen pathologischen Keimen zu reduzieren.
Eine weitere Lösung aus unserem Portfolio, die bei der Einhaltung der Hygienestandards hilft: spurlose Räder mit reduziertem Abrieb. Sie hinterlassen weniger Rückstände auf den Böden und sind ein wichtiger Baustein zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen zwischen verschiedenen Bereichen.