Es gibt eine Komponente, die bei Therapiestühlen für Menschen mit Behinderung
zur elementaren Ausstattung gehört: die Sicherheit.
Sowohl die Nutzer als auch ihre Betreuer müssen sich auf die Mobilitätshilfe verlassen können – das gilt gleicher Maßen für die Fortbewegung als auch für den festen Stand. Deshalb haben wir die Therapiestühle unseres Kunden Schuchmann genauer in Augenschein genommen und ihre Sicherheit noch weiter verbessert – dank der individualisierten TENTE Linea safety mit Feststellsystem.
Die Ausgangssituation
Die Schuchmann GmbH & Co. KG entwickelt Hilfsmittel, die Kinder und Jugendliche mit Behinderung dabei unterstützen, bequemer am alltäglichen Leben teilzunehmen. Besonders wichtig für den Spezialisten aus Hasbergen sind die Sicherheit und eine mühelose Handhabung.


Auf der Suche nach der perfekten Rolle
Mit ihren Mobilitätshilfen leistet Schuchmann einen wichtigen Beitrag zur Inklusion. Anhand ihrer Gehtrainer, Dreiräder und Therapiestühle können sich Kinder und Jugendlichen freier bewegen, unbeschwert mit anderen spielen und bequem gemeinsam lernen. Eine der Errungenschaften in diesem Bereich: der Therapiestuhl Madita-Fun. Er verfügt über eine individuell anpassbare Sitzeinheit, die unter anderem als Hochstuhl dient und die Mobilität der Kinder fördert. Die Aufgabe für uns: Eine intelligente Lösung, die die Mobilität und Ergonomie weiter verbessert – und gleichzeitig höchste Sicherheit garantiert.
Mit der Doppelrolle Linea safety bieten wir eine Lösung, die exakt auf die Anforderungen von Schuchmann ausgerichtet ist – und optimal zu dem Therapiestuhl Madita-Fun passt. Sie überzeugt durch kompromisslose Qualität, ist in verschiedenen Größen erhältlich und verfügt über ein zuverlässiges Feststellsystem: Betätigt der Nutzer den Bedienungshebel des Feststellers, können die Rollen in Bewegung gebracht werden.
Lässt er ihn los, kommen sie automatisch und unmittelbar zum Stillstand. Bevor wir aber die Rolle am Madita-Fun montierten, richteten wir unseren Blick noch auf etwas anderes: auf das Große und Ganze. Dabei fragten wir uns: Wie kann unsere Rolle die gesamte Nutzerfreundlichkeit des Therapiestuhls erhöhen? Wie lassen sich Sicherheit und Flexibilität noch weiter steigern? Und wie schaffen wir es, nicht nur die Mobilität der Kinder und Jugendlichen zu verbessern – sondern auch ihre Selbständigkeit zu fördern?
Die Antworten erarbeiteten wir in enger Zusammenarbeit mit Schuchmann und richteten die Linea safety genau auf die Bedürfnisse der jungen Nutzer aus: Die Entwickler gestalteten den Hebel zum Feststellen und Lösen der Rollen ergonomisch und vereinfachten seine Handhabung. Und natürlich überzeugt die intelligente Lösung durch höchste Zuverlässigkeit: So steht der Stuhl auch sicher, wenn der Bowdenzug zwischen Rolle und Hebel reißen sollte – und zwar selbst bei Steigungen von bis zu zehn Prozent.
"TENTE hat unsere Sicherheitsansprüche genau verstanden – und hervorragend umgesetzt."
Torsten Schuchmann, Geschäftsführer Schuchmann GmbH & Co. KG

Unsere Linea safety festigt sowohl das Vertrauen der jungen Nutzer als auch das von den Eltern und Betreuern. Sie stellt sicher, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung in der Lage bleiben, unbeschwert am Tagesgeschehen teilzuhaben. Der ergonomische Hebel des Feststellsystems ist einfach zu erreichen und mühelos bedienbar.
Bei Betätigung lässt sich der Therapiestuhl an einen Tisch oder Spielzeug heranziehen oder bequem wegschieben. Wird der Hebel losgelassen, so kommt er augenblicklich zum Stehen. Damit garantiert unsere Linea safety immer und überall eine verbesserte Mobilität – sowie höchste Sicherheit.