Unterwegs auf hoher See mit Micky und seinen Freunden – auf den
Kreuzfahrtschiffen der Disney Cruise Line tauchen Familien mit Kleinkindern in
eine faszinierende Fantasiewelt ein.
Und mitten drin: wir. Denn unser Unternehmen stattet ausgewählte Service-Trolleys der Flotte mit der Rolle TENTE Linea aus. Diese bietet ein individualisiertes Design, das zu 100 Prozent auf Disney ausgerichtet ist – und stellt sicher, dass die Disney Cruise Line selbst bei kleinen Details nicht vom Kurs abkommt.
Die Ausgangssituation
Die kleinen und großen Urlaubsgäste der Disney Cruise Line entscheiden sich in erster Linie aufgrund der unverwechselbaren Märchenwelt für eine Reise auf den Kreuzfahrtschiffen des Unterhaltungskonzerns. Für das Unternehmen ist es unabdingbar, dass sich jeder Ausstattungs-Gegenstand der Flotte in das außergewöhnliche Corporate Design einfügt und eine lückenlose Inszenierung des Disney Zaubers garantiert.


Service-Trolleys als Teil der Disney Welt
Für die Reinigung an Bord der Schiffe, kommen Service-Trolleys unseres Kunden SOROL Hospitality Equipts GmbH zum Einsatz. Diese müssen sich ebenfalls nahtlos in das Corporate Design von Disney integrieren und vom Griff bis hin zur Rolle perfekt auf die Fantasiewelt abgestimmt sein. Mit ihren Trolley-Modellen macht die SOROL GmbH genau das möglich. Sie gestaltet die Wagen individuell nach den Vorstellungen der Disney Cruise Line und lässt die Trolley auf diese Weise mit den fantasievollen Themenwelten verschmelzen. Bevor eines der Kreuzfahrtschiffe auslaufen kann, werden alle Ausstattungs-Gegenstände in einem Vorführraum hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes überprüft. Nur wenn alles stimmt, erhalten die Service-Trolleys grünes Licht. Damit auch die Rollen zum Gesamtkonzept der Kreuzfahrtschiffe passen, kam die SOROL GmbH auf uns zu – und die TENTE Linea an Deck.
Um unserem Kunden eine Rolle bereitzustellen, die perfekt für diesen Einsatzbereich geeignet ist, galt es für uns zunächst, die Herausforderung aus allen relevanten Perspektiven zu beleuchten. Nicht nur die Gestaltungsmöglichkeiten sollten berücksichtigt werden, sondern auch alle anderen Kriterien, die auf einem Kreuzfahrtschiff nicht außer Acht gelassen werden dürfen.
Kriterien, wie Sicherheit, Stabilität, Flexibilität und einfache Manövrierbarkeit. So fiel die Entscheidung auf die TENTE Linea. Die Designrolle garantiert der SOROS GmbH einen großen gestalterischen Spielraum, weil sie selbst auf strenge Designvorgaben ausgelegt ist. Sie lässt sich mit individuellen Unternehmensfarben kolorieren und kann mit Logo und Bildmotiven versehen werden.
Die Doppelrole gewährleistet höchste Flexibilität bei der Lenkung und sorgt mit ihrem breiten Radstand für herausragende Stabilität. Darüber hinaus ist sie in Fahrtrichtung feststellbar. Nach Aktivierung der Feststellvorrichtung bewegt sie sich ausschließlich in vorgegebene Richtung.
"Wenn es um individuelle Farbgestaltung geht, lässt TENTE keine Wünsche offen."
Richie Okorie, Geschäftsführer SOROL GmbH

Mit der Designrolle Linea realisiert die SOROL GmbH Gestaltungs-Konzepte, die in dieser Qualität nur mit TENTE möglich sind. Ganz gleich welche Themenwelten von Disney es zu übertragen gilt – unsere Lösung erfüllt die höchsten Design-Anforderungen. Die farblichen Nuancen kennen keine Grenzen.
So lassen wir die Rolle zum Beispiel in der typischen silbernen Optik der 1920er und 1930er Jahre erscheinen oder stellen sie im markenadäquaten Gold zur Verfügung. Zudem können unsere Ingenieure ein Höchstmaß an Benutzer-Freundlichkeit bieten: Dank der TENTE Linea lassen sich die Service-Trolleys auch in den schmalen Fluren der Kreuzfahrtschiffe komfortabel manövrieren und überzeugen selbst bei schweren Seegang durch hohe Stabilität.