Das A und O des schwedischen Möbelherstellers Skandiform: Design, Funktion
und hohe Qualität.
Kein Wunder also, dass das Unternehmen auf die durchdachten Mobilitätslösungen von TENTE vertraut. Lösungen, wie die Rolle Anika, die wir für Skandiform individuell angepasst haben – und dabei ganz nebenbei die Montagezeiten im Betrieb um ein Drittel verkürzen konnten.
Die Ausgangssituation
Skandiform zählt zu den führenden Anbietern von Möbeln für Büros und öffentliche Bereiche. Zu seinen Kunden gehören unter anderem Volvo, Scania und der schwedische Bau- und Immobilienkonzern NCC, um nur einige zu nennen. Seit der Gründung im Jahr 1962 wurde das Unternehmen bereits mit einer Vielzahl an renommierten Designauszeichnungen prämiert. Bei seiner Produktentwicklung arbeitet Skandiform immer wieder mit namhaften Designern zusammen und hat zahlreiche Möbel hervorgebracht, die heute als wahre Klassiker gelten – darunter das Nonstop Sofa von Ruud Ekstrand und der Sessel „Mama“ von Jonas Lindvall.


Höchste Anforderungen in Sachen Design und Effizienz
Es genügt ein Blick auf den Kundenkreis von Skandiform und es wird sofort klar: Wenn es um Qualität geht, macht das Unternehmen keine Kompromisse. Aus diesem Grund sind auch die Rollen und Räder von TENTE seit Jahren schon ein festes Element im Gestaltungskonzept des schwedischen Möbelherstellers. Das Design der neuen Rolle Anika konnte Skandiform ebenfalls überzeugen. Sie ist in vielen verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Doch bei den ersten Tests im Einsatz an den Stühlen „Timeout“ und „Fendo“ stellten die Verantwortlichen Potenzial zur Verbesserung in Hinblick auf das optische Zusammenspiel von Möbelstück und Rolle fest: Der Abstand zwischen Rad und den Stuhlbeinen wirkte zu groß. Zudem stach die Mutter zum Festschrauben des Befestigungsstifts zu stark ins Auge. Darüber hinaus wollte Skandiform auch die Zeit bei der Montage der Rolle noch weiter verkürzen – und wandte sich diesbezüglich an unsere Experten. Ihre Antwort: Wird gemacht.
Im ersten Schritt traten die Mitarbeiter unserer schwedischen Niederlassung an die Kollegen in Frankreich heran, wo die Rolle Anika hergestellt wird. Nach umfassender Analyse stand fest, dass nur ein speziell angepasster Befestigungsstift die Anforderungen von Skandiform erfüllen könnte. Der renommierte Möbelhersteller vertraut seit Jahren auf die Flexibilität und die Lösungskompetenz von TENTE, sodass er auch in diesem Fall grünes Licht für eine entsprechende Entwicklung erteilte.
Unsere Ingenieure betrachteten die Herausforderung wie gewohnt auf ganzheitliche Weise. Das Ergebnis: Ein Befestigungsstift, der an seinem Kopf eine Nut zum Festschrauben sowie eine Gewindesicherung besitzt und deutlich kürzer als sein Vorgänger ist. Der Abstand zwischen Rad und Stuhlbein sowie das optische Gesamtbild konnten damit ganz nach den Vorstellungen des Kunden verbessert werden. Doch nicht nur der Befestigungsstift wurde spürbar verkürzt – auch die Montagezeiten des schwedischen Unternehmens haben sich reduziert.
Denn während das Gewinde des Befestigungsstifts früher noch manuell durch die Montagemitarbeiter des Möbelherstellers gefettet werden musste, wird dieser Arbeitsschritt nun komplett von TENTE übernommen und vorab erledigt. Zudem ist auch die Befestigung der Rolle dadurch sicherer geworden. Der Grund: Da das Gewinde nicht mehr manuell bei Skandiform gefettet werden muss, werden eventuelle Montagefehler vermieden und Risiken verhindert.
"Dank der Mobilitätslösung von TENTE konnten wir unsere Montagezeiten um bemerkenswerte vier Minuten je Stuhl verkürzen. So verbessern wir unsere Produktivität und profitieren von vielfältigen Kosteneinsparungen."
Anki Holgersson, Leiterin für Einkauf und Planung von Skandiform

Durch den entfallenen Arbeitsschritt verkürzt Skandiform seine Montagezeiten um beachtliche vier Minuten je Stuhl. Das Unternehmen profitiert somit von erhöhter Produktivität und spart jede Menge Kosten ein.
Die Möbel können effizienter montiert und schneller an die Kunden ausgeliefert werden. Ein Vorteil, der insbesondere dann zum Tragen kommt, wenn hohe Auftragsvolumina in kürzester Zeit bewerkstelligt werden müssen.