ESD-Schutz mit ESD Rollen und Rädern

Wie kann ESD-Schutz für die Sicherheit Ihrer Produktionsprozesse und Transportgüter sorgen? Durch den Einsatz von ESD-Rädern und Rollen!

Was bedeutet ESD?

ESD steht für (engl.) electrostatic discharge und beschreibt die elektrostatische Entladung, die auftritt, wenn zwei unterschiedlich geladene Objekte zusammentreffen. Diese Entladung wird durch Reibung oder Trennung von Materialien verursacht. Jeder von uns hat dieses Phänomen schon einmal erlebt, z.B. den Stromschlag beim Berühren einer Türklinke. Zwar kann der Mensch eine elektrostatische Entladung erst ab ca. 3.500 Volt in Form eines Stromschlags wahrnehmen, eine Beschädigung von Halbleiterbauteilen tritt jedoch bereits weit darunter bei einer Spannung ab ca. 35 Volt auf. Etwa 90 % der elektrostatischen Entladungen liegen weit unter 3.500 Volt und bleiben daher für den Menschen unerkannt, führen aber zu Schäden an Halbleiterbauteilen und Elektronikkomponenten.

Ein entsprechender Schutz vor elektrostatischer Aufladung ist daher eine wichtige Vorsichtsmaßnahme.

ESD-Schutz hat zwei Hauptfunktionen:

  • Verhinderung einer unkontrollierten Entladung von Ladungspotenzialen auf empfindliche Bauteile.
  • Eine unbemerkte Vorschädigung von Halbleiterbauteilen, die später überraschend im Betrieb ausfallen können und somit zu einem potenziellen Sicherheitsrisiko führen! (z.B. ABS-Steuergeräte in Fahrzeugen).

Warum benötigen Sie ESD-Schutz in Ihrer Produktion?

ESD-Schutz mit ESD-Rädern und -Rollen spielt in Bereichen, in denen empfindliche Halbleitertechnik installiert oder transportiert wird, eine immer größere Rolle. Ein wichtiges Beispiel für einen dieser Bereiche ist die Automobilproduktion. Gerade in der Fertigung von Elektrofahrzeugen mit hochkomplexer Technik, gepaart mit sensibler Elektronik und Halbleiterkomponenten, kann ein fehlender ESD-Schutz durch ESD-Räder und -Rollen fatale Folgen für die Produktionsprozesse und die Transportgüter haben. Unsachgemäßer ESD-Schutz kann hohe Folgekosten für den gesamten Produktionsprozess nach sich ziehen und im schlimmsten Fall auch zu massenhaften Ausfällen von Elektronikkomponenten wie Steuergeräten führen, die Rückrufaktionen mit sich ziehen!

Unkontrollierte elektrostatische Entladungen können zu Totalschäden an elektronischen Bauteilen (Halbleitern) sowie zu versteckten Defekten führen, die hohe Kosten nach sich ziehen. Diese Kosten können zu Spätausfällen, Reklamationen, Reparaturkosten und vor allem zum Verlust Ihrer Kunden und Ihres guten Rufs führen.

ESD-Schutz mit ESD-Rädern und -Rollen

Unsere ESD-Räder und -Rollen können Ihnen helfen, diese unnötigen Kosten zu vermeiden. Auch Rollen und Räder können sich elektrostatisch aufladen. Kann die Ladung nicht abgeleitet werden, verbleibt die Spannung in der Rolle und kann nur bei Kontakt mit der Erde abgeleitet werden. Lassen Sie sich zu diesem Thema gerne von unseren ESD-Experten beraten.

Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung zu ESD-Rädern und -Rollen können Sie gerne einen unserer Experten kontaktieren. Füllen Sie dazu einfach das untenstehende Kontaktformular aus und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

Unsere Mobilitätslösungen für Sie

Wir sind uns der Bedeutung des ESD-Schutzes bewusst und arbeiten daher an der Entwicklung verschiedener ESD-Räder und -Rollen, die Ihnen helfen, die Kosten elektrostatischer Schäden zu vermeiden und Ihre wertvollen Geräte in der Produktion zu schützen. Unsere ESD-Räder und -Rollen sind so konzipiert, dass elektrostatische Aufladungen gar nicht erst entstehen und unvermeidbare Aufladungen sicher abgeleitet werden. Spannungsspitzen werden kontrolliert abgeleitet und können sich nicht schlagartig entladen.

Unsere Expertise bietet Ihnen folgende Vorteile:

  • Unser Know-how über die besonderen Herausforderungen im Bereich ESD-Räder und -Rollen.
  • ESD-Schutz, damit Ihr sensibles Transportgut zuverlässig geschützt bleibt.
  • Zertifizierte ESD-Räder und -Rollen.

Die ESD-Akademie, Deutschlands führendes ESD-Fachinstitut aus Großmaischeid, hat unsere Mobilitätslösungen nach der ESD-Norm zertifiziert und bestätigt, dass unsere Produkte für die Verwendung in ESD-Schutzbereichen (EPA) geeignet sind.

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, um mit ESD-Rädern und -Rollen weitere vermeidbare Kosten durch mangelnde elektrische Ableitfähigkeit zu verhindern. Füllen Sie dazu das Kontaktformular in wenigen Schritten aus und einer unserer ESD-Experten wird sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.

Anfrage
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.
Loading...

ESD-Schutz mit leitfähigen Komponenten und ESD-Rädern und -Rollen

Viele Branchen arbeiten mit empfindlicher Technik, für die elektrische Ableitfähigkeit eine wichtige Rolle spielt. Die Automobilindustrie und die Elektroindustrie sind zwei dieser Bereiche, die von ESD-Rädern und -Rollen profitieren. Aber auch in Betrieben mit Explosionsgefahr sind ESD-Räder und -Rollen unverzichtbar.

Schutz für empfindliche Elektronik

Der Schutz sensibler Elektronik vor elektrostatischer Entladung besteht in der Vorbeugung und kontrollierten Entladung. Wenn Transportrollen aus Materialien wie Kunststoff bestehen, können sie sich innerhalb kürzester Zeit elektrostatisch aufladen. Wir alle kennen diesen Effekt, wenn wir kleine Stromschläge spüren. Dieser Effekt ist für uns oft nur lästig, kann aber in bestimmten Fällen ein hohes Risiko mit sich bringen. Vor allem für empfindliche Elektronik kann dies schwerwiegende Folgen haben, denn unkontrollierte Entladungen können Geräte stark beschädigen. Daher ist der Schutz empfindlicher Elektronik durch ESD-Räder und -Rollen von enormer Bedeutung. Somit sind ESD-Räder und -Rollen für jede Branche wichtig. Bei TENTE bieten wir ESD-Räder und -Rollen für Palettenwagen, ESD-Räder und -Rollen für Stühle und wenn es etwas spezieller sein soll, bieten wir individuelle ESD-Räder und -Rollen für Bürostühle frei nach Ihren Wünschen.

Welche Tätigkeitsfelder benötigen diesen Schutz?

Notwendiger ESD-Schutz ist in fast allen Arbeitsbereichen zu finden. Sie finden ihn in der Automobilindustrie, in der Elektroindustrie, in Lagerhallen, in Produktionsbereichen, in der Medizin, in der Pharmaindustrie und in Laboren. Da hier Menschen und Geräte betroffen sind, ist es wichtig, die elektrischen Entladungen von ESD-kritischen Bauteilen und Komponenten durch verschiedene Schutzmaßnahmen in den Boden abzuleiten, damit elektrostatische Aufladungen verhindert werden können.

Richtlinien für die elektrische Leitfähigkeit

Wir halten uns an die Norm DIN EN 61340, die die Zertifizierung von ESD-Rädern und -Rollen bestätigt. Für Transportgeräte ist ein maximal zulässiger Gesamtableitwiderstand von einem Gigaohm (1x109 Ω) zulässig. Idealerweise ist der Ableitwiderstand nicht kleiner als 10 Kiloohm, damit der elektrischen Entladung bei ihrem Weg in den Boden ein elektrischer Widerstand entgegensteht und die Ladung nicht schlagartig und unkontrolliert abgeleitet wird, denn auch das kann empfindliche Bauteile schwer beschädigen.