Produktivitätssteigerung bei gleichzeitiger Entlastung der Mitarbeiter.

Wie das geht? Mit E-Mobilität!

Haben Sie schon einmal einen Transportwagen geschoben, der bereits in Bewegung war? Keine schwierige Aufgabe. Wenn ein Wagen erst in Bewegung ist, fällt das Schieben nicht schwer. Aber wie sieht es aus, wenn der Wagen angehalten oder aus dem Stillstand bewegt werden muss? Diese Aufgabe gestaltet sich schon schwieriger, denn sie erfordert den Einsatz des gesamten Körpers. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn sie acht Stunden am Tag erledigt werden muss. 
Dann stellen Sie sich vor, Sie suchen mit dem Fuß nach der Rolle, um sie festzustellen. Das kann sehr zeitaufwendig sein, und auf Dauer führen diese beiden Situationen zu schmerzenden Gelenken, Armen und Schultern. Die Arbeit muss dennoch erledigt werden, aber wie können die Mitarbeiter entlastet werden, ohne dabei die Produktivität zu beeinträchtigen? Ganz einfach mit E-Mobilität durch leichtes Anschieben und Anhalten der Transportwagen.

Warum brauchen Sie E-Mobilität?

Elektrische Transportwagen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Sie erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern Transportgeräte mit elektrisch angetriebenen Rollen erhöhen auch die Sicherheit und Ergonomie beim Transport von Geräten und Patienten. Denn durch E-Mobilität entfällt der körperliche Kraftaufwand für das Anschieben und Anhalten der Transportwagen. Deshalb finden elektrisch angetriebene Wagen immer mehr Verwendung in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Fertigungsbetrieben, Produktionsstätten und Industrieanlagen.

Unsere Lösungen für Sie

Die Zeiten, in denen Sie schwere Lasten und Wagen mit purer Muskelkraft bewegen mussten, sind mit der E-Mobilität aus dem Hause TENTE vorbei. Die richtige Rolle kann die tägliche Arbeit in Ihrem Unternehmen erheblich erleichtern. Das gilt für das Anschieben und Anhalten des Wagens.

Der Einsatz unserer e-mobilen Lösungen ist branchenübergreifend gefragt, denn E-Mobilität ist vor allem dort gefragt, wo Geräte von einer Position zur nächsten bewegt werden müssen und volle Körperkraft sowohl zum Anschieben als auch zum Anhalten der Geräte benötigt wird. Trifft das auch auf Ihre Branche zu? Dann könnten auch folgende Vorteile auf Sie zutreffen:

Ihre Vorteile mit unseren E-Mobilitätslösungen

1. Verbesserte Ergonomie

  • Vorbeugung von Muskel- und Skeletterkrankungen
  • Reduzierter Krankenstand
  • Erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit und damit längere Betriebsbindung der Mitarbeiter

2. Erhöhte Produktivität

  • Geringere Kosten durch weniger Krankheitsausfälle
  • Weniger Belastung für die Mitarbeiter, damit diese sich auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren können
  • Verbesserte Arbeitsabläufe

Wenn Sie auch in Ihrem Unternehmen von diesen Vorteilen profitieren möchten, füllen Sie einfach in wenigen Schritten das untenstehende Kontaktformular aus. Unser Experte wird sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.

Anfrage
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.

Warum E-Mobilität?

Der Elektroantrieb konnte sich aufgrund zahlreicher Vorteile ein großes Anwendungsspektrum erschließen. Ohne elektrische Antriebssysteme wäre die heutige industrielle Produktion, Warenwirtschaft und Mobilität nicht möglich.

Bezieht sich die E-Mobilität nur auf die Automobilbranche?

Keineswegs. Denn das Thema Elektromobilität hat auch große Auswirkungen für zahlreiche Anwendungen rund um Rollen und Räder. So setzen zum Beispiel der medizinische Bereich, das Hotel- und Gastronomiegewerbe und die Logistik auf E-Mobilität.

Was zählt noch zur E-Mobilität?

Überall dort, wo schwere Lasten bewegt werden müssen, bieten wir bei TENTE elektrische Antriebshilfen an. Ob im Gesundheitsbereich, zum Beispiel an Krankenhaus- oder Pflegebetten, oder in Logistikeinrichtungen beim Lastentransport - die elektrischen Antriebseinheiten an der Rolle reduzieren das Verletzungsrisiko beim Verladen und Bewegen, da sie eine enorme Kraftersparnis bewirken. Außerdem ist das Manövrieren um Kurven und auf engstem Raum möglich und sehr effizient. Elektromobilität trägt gleichermaßen zur Gesundheit, Sicherheit und Produktivität in Ihrem Unternehmen bei.

Sind die Bodenverhältnisse und die E-Mobilität miteinander vereinbar?

Die Antwort lautet: Ja, absolut. Stellen Sie sich einen Reinigungswagen in einem Hotel vor, beladen mit allen möglichen Utensilien, wie Handtücher, Reinigungsmittel, Müllsäcke und vieles mehr. Und nun stellen Sie sich vor, Sie fahren diesen beladenen Wagen über einen Teppichboden. Das ist ein Rollwiderstand, der nur mit großer körperlicher Anstrengung überwunden werden kann. Gerade bei ungünstigen Bodenverhältnissen zahlt sich E-Mobilität aus.