Sorgen Sie für bessere Sichtbarkeit und Orientierung mit farbigen Rollen und Rädern

Farbcodierung als Lösung

Jeder von uns hat schon einmal etwas verlegt und nicht auf Anhieb wiedergefunden oder sogar Gegenstände verwechselt. Im Alltag ist das zwar ärgerlich, aber gewöhnlich nicht mit schwerwiegenden Konsequenzen verbunden. Aber wie sieht es in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder 
Bereichen aus, in denen Menschen mit gefährlichen Maschinen arbeiten? Hier können Verwechslungen schwerwiegende Folgen für Menschen haben und die Suche nach wichtigem Equipment kann wertvolle Zeit kosten. Doch es gibt eine einfache Lösung für eine schnellere Zuordnung von Gegenständen: Die farbliche Kennzeichnung von Rollen und Rädern.

Die Lösung: Orientierung durch farbige Rollen und Räder

Häufig denken wir bei Farben im Zusammenhang mit Rollen und Rädern an Design oder Ästhetik, aber Farben haben eine viel weitreichendere Bedeutung und Aussagekraft. Die Verwendung von Farben dient im Produktdesign auch zur Verbesserung der Sicherheit, zur Orientierung oder zur Organisation von Arbeitsbereichen. Mit farblichen Markierungen und bereichsspezifischen Bedruckungen von Rollen und Rädern können Gegenstände in Gruppen eingeteilt werden oder auf ihre Funktion verweisen.

Dies kann Ihr eigenes Corporate Design zur besseren Identifizierung sein. Farbcodierungen sorgen für Zeitersparnis, da die Farbe bereits auf die jeweilige Funktion hinweist. Im Notfall kann dies für Patienten lebensrettend sein.

Unsere Mobilitätslösungen für Sie

Bei nahezu allen unseren Rollen und Rädern sind wir in der Lage, die Farben nach Ihren individuellen Vorgaben umzusetzen. In diesem Bereich verfügen wir über eine umfassende Expertise. Unser tiefgehendes Know-how und unsere technische Infrastruktur ermöglichen es uns, Farbtöne nach Ihren Vorgaben oder Ihrem Corporate Design umzusetzen.

Wir gehen hier aber noch einen Schritt weiter. Wir bieten farbige Designs für mehr Benutzerfreundlichkeit gemäß der neuen Medizinprodukteverordnung (MDR), die seit dem 26.05.21 verpflichtend ist. Hierbei geht es darum, Anwenderfehler zu vermeiden, um lebensrettenden Schutz zu bieten. Mit farbigen Rädern und Rollen tragen wir unseren Teil dazu bei.

TENTE Farbcodierung

TENTE bietet die Möglichkeit, Rollen nach Ihren Wünschen einzufärben. Diese Farbgebung wird bereits heute von Kunden in Krankenhäusern verwendet:

  • Gelbe Farbgebung kann helfen, geeignete und ungeeignete MR-Geräte leichter zu identifizieren.
  • Blaue Domkappen signalisieren Waschbarkeit.
  • Grüne Markierungen auf dem Feststeller stehen für die Richtungsfeststellung.
  • Rote Markierungen auf dem Feststeller stehen für die Totalfeststellung.

Optional können Sie auch rote Markierungen auf Ihren Rollen auftragen lassen, die anzeigen sollen, wann die Rolle festgestellt oder nicht festgestellt ist.

Das sind Ihre Vorteile mit farbigen Rollen und Rädern von TENTE

  • Bessere Orientierung.
  • Verbesserte Effizienz der Arbeitsprozesse.
  • Erhöhte Sicherheit im Arbeitsumfeld.
  • Mehr Benutzerfreundlichkeit in der Anwendung.
  • Weniger Anwendungsfehler nach MDR.

Jetzt sind Sie gefragt

Wenn Sie noch auf der Suche nach Rollen sind, die Ihrer Anwendung entsprechen und eine bessere Orientierung bieten sollen, wenden Sie sich gerne an einen unserer Experten. Füllen Sie dafür einfach das Kontaktformular in wenigen Schritten aus und unser Experte wird sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.

Anfrage
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.

Wie produzieren wir farbige Rollen und Räder?

Im ersten Schritt wird Ihr gewünschter Farbton photometrisch ausgemessen und mittels spezieller Messgeräte analysiert. Auf Basis dieser Daten und unter Berücksichtigung aller entscheidenden Prozessparameter erstellen wir die exakte Farbrezeptur für Ihre Rollen und Räder. Das Ergebnis wird im Labor mit Ihrem Wunschfarbton abgeglichen und abschließend verifiziert. Stimmt der Farbton exakt mit Ihren Vorgaben überein, wird dieser als Referenzmuster mit den entsprechenden Prozessdaten in unserer Kundenbibliothek gespeichert. So können wir Ihren Farbton jederzeit wieder abrufen und neu für Ihre Rollen und Räder erzeugen.

Warum sind Farben für Rollen und Räder sinnvoll?

Farbige Rollen und Räder bieten eine bessere Orientierung. In sensiblen Bereichen wie beispielsweise Pflegeeinrichtungen ist eine farbliche Kennzeichnung für die schnelle Zuordnung der einzelnen Bereiche und Schutzmaßnahmen von enormer Bedeutung. Sie hilft auch dabei, verlegte Arbeitsmittel schnell ausfindig zu machen, um sie wieder dem richtigen Bereich zuzuordnen.

Was ist die neue Medizinprodukteverordnung (MDR)?

Die neue EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) ist seit dem 26.05.21 verbindlich. Die Verordnung regelt, wie Medizinprodukte und Zubehör auf dem Markt eingeführt werden, wie sie bereitgestellt werden und wie sie zu verwenden sind. Diese neue Verordnung gilt für Medizinprodukte, die für den Einsatz am Patienten bestimmt sind. Das übergeordnete Ziel dieser neuen Regelung ist die Gewährleistung der Patientensicherheit.