W
29 Beiträge in dieser Enzyklopädie-KategorieWas bedeutet Widerstand von Rädern & Rollen?
Beim Widerstand von Rollen und Rädern unterscheidet man zwischen dem Roll- und Schwenkwiderstand auf der einen Seite sowie dem elektrischen Widerstand auf der anderen Seite.
Was ist bei der Auswahl von Kofferrollen wichtig?
Wer oft mit einem Koffer unterwegs ist, weiß, wie beschwerlich die Wege sein können.
Was ist ein Gleitlager?
Damit Rollen immer rund laufen, benötigen sie ein erstklassiges Radlager. Das Lager ist einer der Faktoren, der die Laufeigenschaften der Rolle mitbestimmt, und somit ein wichtiges Merkmal der Qualität einer Rolle.
Was ist ein Hubwagen?
Mit Hubwagen werden leichte und schwere sowie teils unhandliche Güter transportiert. Die Räder und Rollen sind dabei großen Belastungen ausgesetzt.
Was ist ein Präzisionskugellager?
Damit alles läuft wie geplant, benötigt jede Rolle das passende Radlager. Es ist einer der Faktoren, die die Laufeigenschaften und folglich die Qualität der Rolle bestimmen.
Was ist ein Routenzug?
Bei einem Routenzug handelt es sich um ein modernes Transportsystem, das zur Just-in-time-Abwicklung bei der Fließbandbestückung zum Einsatz kommt.
Was ist eine Edelstahlrolle?
Rostfreie Edelstahlrollen sind besonders hochwertig und halten selbst unter schweren äußeren Einflüssen dauerhafter Belastung stand.
Was ist eine Führungsrolle?
In der Fördertechnik, im Maschinen- und Anlagenbau und vielen weiteren Gebieten kommen häufig Führungsrollen zum Einsatz.
Was ist eine Plattenbefestigung?
Bei dieser Befestigungsart wird die Rolle mithilfe von Schrauben und Muttern an einer ebenen Fläche montiert.
Was ist Ergonomie?
Der Begriff Ergonomie stammt aus dem Altgriechischen und bezeichnet die „Wissenschaft von der Gesetzmäßigkeit menschlicher Arbeit“.
Was ist PAK?
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind organische Verbindungen, die aus zwei oder mehr aromatischen Ringsystemen bestehen.
Was regeln die RoHS-Richtlinien?
Die RoHS-Richtlinien regeln die Verwendung von Blei, Quecksilber & mehr in elektrischen und elektronischen Geräten.
Was sind die Eigenschaften von Polyamid als Lauffläche bei Rädern und Rollen?
Dank ihres geringen Schwenk- und Rollwiderstands bieten Polyamid-Rollen bzw. -Räder gute Fahreigenschaften auf glatten Böden.
Was sind die Vorteile der Triangelrollen?
Um schwere Lasten zu transportieren, gleichzeitig aber auch eine sehr gute Manövrierbarkeit sicherzustellen, sind Triangelrollen eine sehr gute Möglichkeit.
Was sind Thermoplastische Elastomere?
Unter TPE versteht man Kunststoffe, die die Werkstoffeigenschaften klassischer Elastomere mit den Verarbeitungsvorteilen von Thermoplasten kombinieren.
Waschbare Rollen für den Einsatz unter strengen Hygienevorschriften
Rollen, die unter bestimmten Bedingungen eingesetzt werden, sollten waschbar sein.
Welche Anforderungen müssen Industrierollen meistern?
In den verschiedensten Industriebereichen müssen Rollen oft hohe Anforderungen erfüllen.
Welche Eigenschaften haben Räder aus Vollgummi?
Räder aus Vollgummi sind bodenschonend sowie vibrationsdämpfend und kommen in industriellen Bereichen zum Einsatz.
Welche Faktoren beeinflussen den Schwenkwiderstand?
Der Schwenkwiderstand von Rollen und Rädern beeinflusst die Manövrierbarkeit eines Geräts.
Welche Vor- und Nachteile haben Kunststoffrollen?
Rollen mit einer Lauffläche aus Kunststoff werden beispielsweise für kleine Möbelstücke oder auch im industriellen Bereich eingesetzt.
Welche Vorteile bietet eine Lauffläche aus Gummi?
Das Laufbelagsmaterial hat einen großen Einfluss auf die Qualität einer Rolle bzw. eines Rads.
Welche Vorteile bietet eine Lauffläche aus Polyurethan?
Polyurethan eignet sich als idealer Belag für die Lauffläche von Rollen & Rädern
Werkstattwagen: Rollen finden
In einer Werkstatt werden ständig unhandliche und schwere Werkzeugteile von einem Ort zum anderen transportiert.
Wie beeinflusst die Lauffläche das Radverhalten?
Ein Rad besteht aus drei Teilen – dem Radlager mit Achsmaterial, dem Radkörper und der Lauffläche.
Wie berechnet man die Tragkraft von Rollen und Rädern?
Beim Kauf von Rollen und Rädern muss die benötigte Tragkraft bedacht werden. Diese bezeichnet die zulässige Belastung, der die Rollen bzw. Räder standhalten.
Wie wird die Härte der Lauffläche gemessen?
Die Härte der Lauffläche wird bei Rädern in Shore angegeben.
Wie wirkt die statische Tragkraft Rollen und Rädern?
Die statische Tragkraft wirkt, wenn ein Transportgerät nicht oder kaum bewegt wird.
Wo eignen sich Luftreifen besonders?
Luftreifen, bekannt vor allem von Autos und Fahrrädern, werden auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt.
Wofür steht die Abkürzung ESD?
ESD bezeichnet elektrostatische Entladungen. Durch Reibung laden sich Anwendungen elektrostatisch auf.