E
5 Beiträge in dieser Enzyklopädie-KategorieEigenschaften der Rollenlager
Bei Rollen unterscheidet man zwischen verschiedenen Radlagern: Die vier gängigsten Typen sind Rollenlager, Gleitlager, Konuskugellager und Präzisionskugellager.
Einkaufswagen: die idealen Rollen
Wenn beim Einkauf im Supermarkt oder Baumarkt der Einkaufswagen nicht rundläuft, steigt das Stresslevel schnell an.
Elektrische Leitfähigkeit
Sind Rollen bzw. Räder aus nicht leitenden Werkstoffen wie beispielsweise Kunststoff gefertigt, tritt ein bekannter Effekt auf: Die Rolle bzw. das Rad lädt sich durch Reibung auf und die Spannung kann nicht abfließen.
Elektromobilität auf Rollen
Der Begriff Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt durch die stetige Weiterentwicklung in der Automotive-Branche und weiteren Bereichen der Antriebstechnik wie dem Zweiradsektor und Fahrzeugen im öffentlichen Verkehr.
Expanderbefestigung für Rollen & Räder
Zu den Befestigungen im Rohr gehört unter anderem die sogenannte Expanderbefestigung. Diese besteht aus einer Zylinderschraube, zwei konusförmigen Elementen und einem Spreizteil bzw. Spannkeilen.