Totalfeststellung bei Rollen
Die Totalfeststellung bzw. Totalstop erfordert eine aufwendige Vorrichtung, um zu gewährleisten, dass beide beweglichen Elemente der Rolle auf einmal gestoppt werden. Das Kipphebelsystem von TENTE ist so konzipiert, dass Druck auf eine Blattfeder ausgeübt wird, wodurch diese zum einen gegen das Rad und zum anderen gegen ein verzahntes Kegelrad am Rückenbolzen geführt wird. Dort rastet die Feder ein, das Rückenlager wird formschlüssig und das Rad kraftschlüssig gesichert.
Vorteile dieses Feststellsystems
Das Totalfeststellsystem bietet eine Reihe von Vorteilen. Zum einen benötigt es nur wenige bewegliche Teile. Dadurch ist es weniger störanfällig als kleinteiligere Systeme. Zudem wird der Fußhebel immer durch Druck von oben betätigt. Es ist also kein Hochziehen des Feststellers mit der Fußspitze notwendig. Gerade für Umgebungen mit strengen Hygienevorschriften ist es vorteilhaft, dass die Feststellmechanik in das Gehäuse integriert ist. Die Oberfläche des Gehäuses bleibt somit glatt und ist weniger schmutzanfällig.
Weitere Fragen zur Totalfeststellung beantworten Ihnen gerne unsere erfahrenen Servicemitarbeiter. Haben Sie individuelle Anforderungen, die von unserem breiten Produktspektrum noch nicht abgedeckt sind? Gerne entwickeln wir nach Ihren Vorgaben innovative Sonderlösungen. Nehmen Sie gleich Kontakt auf, um sich umfassend beraten zu lassen!