![](https://cdn.tente.com/media/de/ee/a0/1698388619/250-elektromobilitaet.jpg)
Elektromobilität auf Rollen
Überall dort, wo schwere Lasten bewegt werden müssen, schaffen die effizienten Anfahrhilfen E-Drive von TENTE Entlastung. Ob im Gesundheitssektor, zum Beispiel an Kranken- bzw. Pflegebetten, oder in Logistikunternehmen bei dem Transport von Gütern – die Antriebsmodule an den Rollen reduzieren die Verletzungsgefahr beim Verladen und Bewegen, da sie eine enorme Krafteinsparung schaffen. Auch das Manövrieren um Ecken und in beengten Räumen wird besonders effizient ermöglicht. Elektromobilität bei Transporteinheiten verbessert gleichermaßen die Gesundheit, Sicherheit und Produktivität in Ihrem Unternehmen.
Anfahren mit elektronischer Unterstützung
Ein Gleichstromgetriebemotor bildet das Herzstück der Antriebssysteme von TENTE. Dessen Leistung wird auf ein Antriebsrad übertragen, das dem Anwender ermöglicht, schwere Lasten mit enormer Kraftersparnis zu bewegen. Sowohl in Vorwärts- als auch Rückwärtsrichtung wird das Fahren erleichtert, bei erhöhter Spurtreue und einer stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung. Im Wesentlichen bestehen die Anfahrhilfen E-Drive von TENTE aus folgenden Komponenten: einem elektronischen Antrieb, Steuerungsmodul, einer Handbedieneinheit und einem Akkumodul. Zudem eignet sich die Systemlösung ideal zum Nachrüsten bestehender Transporteinheiten.