Lexikon Übersicht
Die neusten Einträge
Elektromobilität auf Rollen
Der Begriff Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt durch die stetige Weiterentwicklung in der Automotive-Branche und weiteren Bereichen der Antriebstechnik wie dem Zweiradsektor und Fahrzeugen im öffentlichen Verkehr.
Rollen für den Bürostuhl
Die passenden Lenkrollen für einen Bürostuhl sind vor allem vom Untergrund abhängig:
Anforderungen an Rollen und Räder in der Intralogistik
Die Anforderungen an Rollen und Räder in der Intralogistik sind sehr hoch.
Die meistgelesenen Einträge
Chemische Beständigkeit bei Rollen & Rädern
If castors or wheels are likely to come into contact with aggressive substances, their chemical resistance must be taken into account when selecting the right product.
Räder und Rollen
Räder und Rollen gibt es in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen. Die Funktionalität und Qualität einer Rolle bzw. eines Rads hängt dabei sowohl von der Gesamtkonzeption als auch von den einzelnen Details ab.
Was ist ein Gleitlager?
Damit Rollen immer rund laufen, benötigen sie ein erstklassiges Radlager. Das Lager ist einer der Faktoren, der die Laufeigenschaften der Rolle mitbestimmt, und somit ein wichtiges Merkmal der Qualität einer Rolle.