Unsere Zentralfeststellung für medizinische Rollen

Mehr Sicherheit und Effizienz für Pflegepersonal und Patienten.

Die Arbeit in der Pflege und im Krankenhaus verlangt dem Personal viel ab. Medizinische Geräte wie Krankenhausbetten müssen ständig gestoppt, geschoben und ständig festgestellt und entriegelt werden. Bei einigen Feststellern an Rollen muss das Personal mit dem Fuß nach dem Hebel suchen, um die Feststellung zu aktivieren. Dabei müssen häufig zwei bis vier Rollen nacheinander festgestellt werden. 
Das kostet enorm viel Zeit und verringert somit die Effizienz. Dieser Zeitverlust führt schnell zu erhöhtem Stress, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Erhöhter Stress wiederum kann schnell zu Flüchtigkeitsfehlern führen, bei denen z. B. noch festzustellende Rollen übersehen oder vergessen werden. Dies kann zu einem starken Risikofaktor für das Pflegepersonal und die Patienten führen.

Geringere Belastung des Personals dank der Zentralfeststellung

TENTE bietet ein großes Portfolio an Lösungen an, die die Arbeit des Krankenhauspersonals mit unserer preisgekrönten Zentralfeststellung erleichtern und sicherer machen können.

Wir wissen, dass die Zentralfeststellung für das Krankenhauspersonal von entscheidender Bedeutung ist, da dadurch das sichere und effiziente Aktivieren und Deaktivieren der Feststellungen von Krankenhausbetten und anderen medizinischen Geräten problemlos möglich ist. Außerdem bietet diese Feststellung den Patienten ein gewisses Maß an Stabilität und Sicherheit, da sich die Krankenhausbetten und andere medizinische Geräte nicht unerwartet bewegen können. Darüber hinaus verringert die Zentralfeststellung die Wahrscheinlichkeit von Unfällen und Verletzungen und erhöht somit die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Unsere Lösungen für Sie

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im medizinischen Sektor und unseres großen Portfolios bieten wir Ihnen Lösungen an, die Ihren individuellen Bedürfnissen für Ihre medizinischen Anwendungen gerecht werden. Wir bieten verschiedene Arten von Zentralfeststellungen in unserem Produktportfolio an. Mit unserer Integral, Integral twin und Linea bieten wir Rollen, die eine mechanische Verriegelung über Sechskantstangen ermöglichen. Mit unserer Linea safety bieten wir Rollen, die eine Verriegelung über Bowdenzüge ermöglichen. Darüber hinaus bieten wir mit unserer Linea e-lock eine elektrische Zentralfeststellung in unserem Sortiment an. Wenn Sie Fragen haben oder Muster dieser Rollen und Feststellsysteme erhalten möchten, kontaktieren Sie uns gerne über das untenstehende Kontaktformular.

Ihre Vorteile der Zentralfeststellung mit TENTE Rollen

  • Zentralfeststellung zur Entlastung des Krankenhauspersonals
  • Geräuscharme und einfache Feststellung zur Erleichterung der Patienten
  • Breites Produktportfolio an Rollen mit verschiedenen Möglichkeiten der Zentralfeststellung
  • Mechanische und elektrische Zentralfeststellung
  • Waschbare und elektrisch leitfähige Optionen verfügbar

Wenn Sie es leid sind, sich mit Krankenhausbetten und Krankenwagen abzumühen, die nicht zentral feststellbar sind, dann sind unsere Rollen die perfekte Lösung. Sie müssen sich nicht länger mit unflexiblen Anwendungen abmühen - steigen Sie noch heute auf unsere Rollen um und erleben Sie den Unterschied selbst. Kontaktieren Sie uns dafür gerne über unser Kontaktformular und erfahren Sie mehr!

Anfrage
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.

Wie funktioniert die Zentralfeststellung?

Die Zentralfeststellung blockiert mehrere Rollen gleichzeitig und sichert so, dass das Transportmittel wirksam gegen Wegrollen oder Verschieben gesichert ist. Im Gegensatz zur einzelnen Feststellung wird dieses System an mindestens zwei Rollen angeschlossen, kann aber auch direkt an allen Rollen angebracht werden.

Welche Bereiche sollten die Zentralfeststellung verwenden?

Diese Art der Feststellung ist für alle Anwendungsbereiche sinnvoll, in denen Geräte ständig bewegt und wieder angehalten werden müssen. Besonders empfehlenswert ist die Zentralfeststellung im Krankenhausbereich, da hier das Personal Krankenbetten und medizinische Geräte von einem Bereich in den nächsten bewegen muss. Aber auch im industriellen Bereich ist die Zentralfeststellung empfehlenswert, da sie hier die ergonomische Arbeitsbelastung des Personals erheblich verbessern kann.

In welchen Fällen ist die Zentralfeststellung empfehlenswert?

Insgesamt ist die Zentralfeststellung überall dort zu empfehlen, wo es notwendig ist, Geräte sicher festzustellen. Gleichzeitig ist eine schnelle, einfache und zuverlässige Bedienung gegeben.