Wie lässt sich das Wegrollen eines Wagens verhindern, ohne die Rollen mit dem Fuß festzustellen?

Ganz einfach: Durch Rollen mit Sicherheitsfunktion.

Kommt Ihnen diese Arbeitssituation bekannt vor? Sie bewegen ein Transportgerät, halten einen Moment inne und lassen den Griff los. Genau in diesem Moment vergessen Sie, die Bremsen zu betätigen - und die Rollen bewegen sich einfach weiter. 
Um die Rollen zu stoppen, müssen Sie die Bremsen betätigen. Gerade in Stresssituationen kann das Zeit kosten. Werden die Bremsen hingegen nicht betätigt, kann dies zu einer Gefahr für Menschen und Geräte führen.

Warum brauchen Sie Rollen mit Sicherheitsfunktion?

Rollen mit Sicherheitsfunktion sorgen dafür, dass die Rolle automatisch blockiert wird und sich nur bewegen kann, wenn der entsprechende Hebel per Hand betätigt wird. Solange der Hebel betätigt wird, können die Rollen bewegt werden.

Bleibt der Hebel hingegen unbewegt, wird die Rolle automatisch blockiert. Dieses System sorgt für einen sicheren Stand und schließt somit ein unbeabsichtigtes Wegrollen aus. In der Fachsprache spricht man hier auch von Rollen mit Totmannbremse.

Hierfür entwickeln wir bei TENTE Rollen mit Sicherheitsfunktion.

Unsere Mobilitätslösungen für Sie

Unsere Rollen mit Sicherheitsfunktion können in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden. Überall dort, wo Sie Personen oder Güter transportieren, muss Arbeitssicherheit an erster Stelle stehen. Möglicherweise arbeiten Sie in der Industrie, im medizinischen Bereich oder Sie sind selbst Hersteller von Mobilitätsprodukten und benötigen Rollen mit Sicherheitsfunktion?

Kein Problem! Wir haben die richtige Mobilitätslösung, denn unsere Rollen mit Sicherheitsfunktion sind ideal für alle Anwendungsbereiche, in denen ein reduziertes Sicherheitsrisiko vorausgesetzt wird. Dazu gehören unter anderem die Medizintechnik, Schul- oder Büromöbelrollen mit Sicherheitsfunktion, Mobiliar in Schiffen oder Zügen, Gepäckwagen und Transportwagen mit mittlerer bis hoher Tragfähigkeit.

Ihre Vorteile durch unsere Rollen mit Sicherheitsfunktion sind

  • Erhöhte Sicherheit beim Transport von Personen oder schweren Lasten.
  • Erhöhter Arbeits- und Gesundheitsschutz.
  • Erhöhte Effizienz, da die Rollen mit Sicherheitsfunktion nicht mit dem Fuß festgestellt werden müssen.
  • Erfüllung aller alltäglichen Transportanforderungen in Ihrer Einrichtung.
  • Branchenübergreifender Einsatz unserer Rollen mit Sicherheitsfunktion.
  • Schutz vor Umwelteinflüssen wie Staub, Spritzwasser und Schmutz, da das System in der Rolle verbaut ist.

Wenn Sie von diesen Vorteilen mit unseren Rollen mit Sicherheitsfunktion profitieren möchten, können Sie sich gerne an einen unserer Experten wenden.

Füllen Sie dazu einfach das untenstehende Kontaktformular in wenigen Schritten aus. Wir finden für Sie eine individuelle und sichere Lösung - gemeinsam mit unserem Experten.

Anfrage
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.

In welchen Bereichen gibt es das Totmann-Bremssystem?

Wir kennen diese Art von Rollen mit Totmannbremse von Gepäckwagen am Flughafen. Bei dieser Rolle mit Totmannbremse wird die Rolle nur dann aktiviert, wenn der dafür vorgesehene Hebel heruntergedrückt wird. Das heißt, der Wagen kann sich nur bewegen, wenn der Schiebegriff heruntergedrückt wird, da dadurch die Bremse gelöst wird. Die Rollen mit Totmannbremse blockieren sofort beim Loslassen und sorgen so für eine sichere Feststellung der Räder und Rollen. So wird verhindert, dass der Wagen durch einen Moment der Unachtsamkeit wegrollt.

Andere Wagen, die über Rollen mit Totmannbremsen verfügen, funktionieren auf die gleiche Weise. Sobald der Hebel nach unten gedrückt wird, wird die Bremse automatisch gelöst. Sobald der Hebel losgelassen wird, schließt sich die Bremse an den Lenkrollen automatisch und der Wagen kommt sofort zum Stehen.

Durch die Verwendung einer Lenkrolle mit Totmannbremse hat der Benutzer immer Kontrolle über das Rad. Selbst wenn der Benutzer vergisst, die Rolle zu blockieren, führt dies nicht zu einem gefährlichen Wegrollen, da die Rolle standardmäßig blockiert ist. Dies ist besonders wichtig für die Sicherheit von Personen. Die Lenkrolle mit Totmannbremse führt somit zu einem erhöhten Maß an Arbeitssicherheit für Menschen und für die Ausrüstung.